NXPサポートチームの皆様、こんにちは。
私はi.MX95 19x19 LPDDR5 EVKに取り組んでおり、M7コアとA55コア間のFLEXCAN1アクセスに関する問題に直面しています。
設定:
問題:
A55コア上のLinuxでFLEXCAN1の初期化に失敗し、以下のエラーが表示されます。
flexcan 443a0000.can:設定の適用中にエラーが発生しました。元に戻してください。
起動時にFLEXCAN1が別のドメインによって所有または制限されているようです。
私はすでに試しました:
以下の点についてご指導いただけますでしょうか?
ブートログ、dmesgログ、DTSの変更点、および現在の.cfgファイルを共有できます。必要に応じて修正する。
よろしくお願いいたします。
ビンソン・ビノイ
以下のThreadを参照してください。
https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/Cannot-enable-flexcan1-on-i-MX95-EVK/mp/2342407