2370177_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2370177_zh-CN

2370177_zh-CN

RT1176 cm7 程序收到 SIGHUP 信号,挂起。

我正在定制的 RT1176 主板上进行调试。
调试 SDK 样本 "evkbmxrt1170_iled_blinky_cm4 "没有问题。
但是,当我尝试调试 SDK 样本 "evkbmimxrt1170_iled_blinky_cm7 "时,
,出现以下信息,并且无法正常运行:
------------------------------------------------------------
程序收到信号 SIGHUP,挂起。
0x00254330 在 ?? ()
警告:无法获取所需的 XPSR 内容。不可能再松绑了。
------------------------------------------------------------
cm4 和 cm7 之间的区别是什么?
如有任何建议,我们将不胜感激。

Re: RT1176 cm7 rogram received signal SIGHUP, Hangup.

嗨,@kojimiura

我很高兴您能利用我同事分享的信息解决问题。

如果您对此还有任何疑问,或遇到任何有关 CM7 编程的其他问题,请随时与我联系。

BR,
Edwin.

Re: RT1176 cm7 rogram received signal SIGHUP, Hangup.

这个答案很有帮助。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT-Crossover-MCUs/Unable-to-Program-M7-Project-on-i-MX-RT1170-with...

谢谢!


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎05-30-2026 04:51 AM
更新人: