2369773_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2369773_ja-JP

2369773_ja-JP

LA1224のバーストタイムスロットモード

LA1224をMF-TDMAおよび送受信のバーストモードトリガー用に構成できるかどうかを調査しています。また、300MHzの周波数帯、および5KHzと25KHzの低帯域幅チャネルスロットにおけるMF-TDMAアプリケーションでのUHF衛星通信用モデムとして使用できますか?

Re: LA1224 in burst time slot mode

こんにちは、

LA1224は汎用的なプログラマブルTX/RXバーストタイミングとDMAバースト転送をサポートしていますが、ネイティブのMF-TDMAモデムサポートや、5kHz/25kHzチャネルを備えた300MHz帯のUHF衛星通信ソリューションのサポートは保証していません。

よろしくお願いします。

Re: LA1224 in burst time slot mode

こんにちは、お返事ありがとうございます。

バーストモードとMF-TDMAの両方に対応できると思います(もし間違っていたら訂正してください)。さて、問題は、5kHzと25kHzのチャネル化に対応するかどうかだ。私のデータレートはGSATとBPSK/QPSKを使用しているため、2.4KBPS以上になります。このモデムを作成するための特定のドキュメントまたはアプリケーションノートがある場合は、さらに、私が計画したことは以下のとおりです。(LMS=ライムマイクロシステム)

  • TBGenオフセットトリガーがスロットのTX開始時に発火し、chX_tx_en / jesd_tx_axrf_en(PAゲート)をアサートしてTX DMAをキックします:VSPAシェイプサンプル→AXIQ Tx FIFO→DAC→LMS TX BB(240~270 MHz)。
  • RXの場合、TBGenトリガーによってRXウィンドウが開きます。AXIQ Rx FIFOはADC(LMS RX BB、290~350)からデータを取得し、VSPA goを発行します。→復調/取得カーネルが実行されます。
  • RFIC制御(バンド、AGC、再チューニング)は2×LLCP + SPI経由で行われ、キャリアホップはspi_triggerを介してスケジュールされます。

Re: LA1224 in burst time slot mode

以前はLA9310の方が私のアプリケーションに適していることに気づきませんでした。さて、解決すべき別の問題があります。狭帯域RFICを使用する予定で、ADRV9002を選択しました。どなたかLA9310とのインターフェースを教えてもらえますか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: