2369129_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2369129_ja-JP

2369129_ja-JP

RPI-CAM-MINISAS用ファームウェアファイル

RPI-CAM-MINISASボードを動作させようとしています。ap1302ドライバは、ファームウェアファイルap1302_ar0144_single_fw.binを要求します。

このページhttps://docs.nxp.com/bundle/RM00293/page/topics/ar0144.html州

ap1302_ar0144_single_fw.binという名前のファームウェアが必要です。/lib/firmwareフォルダに配置してください。

しかし、そのファイルの入手先については何も記載されていない。

OnSemiのGitHubリポジトリ( https://github.com/ONSemiconductor/ap1302_binaries/tree/main )で探してみました。

そのリポジトリには、このファイル名と完全に一致するファイルは存在しません。私が見つけた中で最も近いのは、 https://github.com/ONSemiconductor/ap1302_binaries/blob/main/NXP_i.MX93/ap1302_60fps_ar0144_27M_2Lan...

しかし、このファームウェアファイルは動作しません。ドライバーはファイルを読み込んだようですが、その後dmesgに以下が表示されます。

[ 11.201244] ap1302 1-003c: __ap1302_read: レジスタ 0x0000 の読み取りに失敗しました: -6




Re: Firmware File for RPI-CAM-MINISAS

こんにちは、 @rudolf_streif さん。

先ほどご提供いただいたログに基づくと、I2C通信に問題があるようです。このログが出力される前に、ファームウェアは既にロードされていたのでしょうか?そうでない場合は、AP1302のリセットピンとイネーブルピン(R82 → RST、TP1 → イネーブル)のGPIOステータスを確認する必要があると思います。

よろしくお願いします、
志明

Re: Firmware File for RPI-CAM-MINISAS

ファームウェアファイルの確認をしていただき、 @Zhiming_Liu さん、ありがとうございます。

私はRPI-CAM-MINISASアダプタとAP1302/AR0144モジュールを組み合わせて使用しています。アダプタのLEDとカメラモジュールの赤色LEDが点灯していることから、FPCケーブルは正しく接続されています。

現在、私はimx93 evkではなくimx8mp evkを使用しています。NXPはこの組み合わせを公式にはサポートしていないという情報をどこかで見つけました。I2Cが動作するように、デバイスツリーを作成しました。しかし、24MHzクロックが正しく動作していない可能性もあります。私の理解では、カメラモジュールはI2C通信のために内部クロックで動作し、ファームウェアのダウンロード後に外部クロックに切り替わるようです。

もしかしたら、あなたはもっと深い洞察をお持ちかもしれませんね。

Re: Firmware File for RPI-CAM-MINISAS

こんにちは、

このリンクは正しいファームウェアのリンクです。L6.18.2でテストしたところ、正常に動作しました。

root@imx93evk:~# dmesg | grep ap1302
[    0.350765] /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000
[    0.391204] /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c
[    0.486760] /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000
[    0.518939] /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000
[    0.560106] /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c
[    0.572201] /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000
[    0.591913] /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c
[    2.783982] /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c
[    2.795274] /soc@0/bus@42000000/i2c@42530000/ap1302_mipi@3c: Fixed dependency cycle(s) with /soc@0/bus@42800000/csi@4ae00000
[    9.648423] ap1302 2-003c: AP1302 revision 0.2.6 detected

ハードウェアの接続を確認してください。

Zhiming_Liu_0-1779412623619.png




よろしくお願いします、
志明

Re: Firmware File for RPI-CAM-MINISAS

これは、以下のNXPレイヤーを使用したカスタムYocto Projectビルドです。

meta-freescale = "master:4cc4bc05063f7f4c105587332493742379d11ad7"
meta-freescale-3rdparty = "master:29c36ae80ba5762091f48d6d15b637455cc15758"
meta-freescale-distro = "master:70b7591ecaa99cb6366f93ee05df7c38d94d724b"

基本的にはYPウィンラッター/ライノーズと同じだ。

ファームウェアはfirmware-imxの一部だと思っていたのですが(バージョンは8.28)、そうではありませんでした。

Re: Firmware File for RPI-CAM-MINISAS

こんにちは、 @rudolf_streif さん。

使用しているBSPのバージョンを教えていただけますか?

よろしくお願いします、
志明

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-30-2026 05:48 AM
Updated by: