新しいIMXRT1050-EVKB REV B1 EVKを入手し、新しいファームウェアでプログラムまたはデバッグを試みています。しかし、デバッグポートJ41に接続しようとすると、PCのデバイスマネージャにJ-Linkデバイスが表示されず、代わりに携帯機器「RT1050-EVK」が表示されます。原因は何でしょうか?この問題を解決して、このボードでMCUXpressoのデバッグを開始できるようにするにはどうすればよいでしょうか?
このRev B1専用のクイックスタートガイドが見つかりませんでした。ほとんどのドキュメントはRev A1に関するものです。
こんにちは、@satya_24 さん。
弊社製品にご関心をお寄せいただき、また弊社のコミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
1:オンボードデバッガーは、デフォルトではネイティブのSEGGER J-Linkではありません。
EVKBのオンボードデバッグインターフェースは通常CMSIS-DAPです。
mayliu1_1-1779336976519.png
2:開発ボードに適したSDKを使用していることを確認してください。
IMXRT1050-EVKBをご使用の場合は、以下のリンクから対応するSDKパッケージをダウンロードしてインストールする必要があります。
https://mcuxpresso.nxp.com/select
mayliu1_0-1779335589731.png
3:ボード上のブート構成(SW7)と電源接続も確認してください。
SW7: デフォルトのブートデバイス構成は、OFF、ON、ON、OFF である必要があります。
お役に立てれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
5月
こんにちは、@satya_24 さん。
オンボードのLPC4322ベースのデバッグプローブファームウェアのアップデートに関しては、Rev A1とRev B1のボードに違いはありません。アップデートプロセスはオンボードのデバッグプローブ自体に紐づいており、このプローブを搭載したi.MX RT10xx EVK全体で同じLPCScrypt / AN13206方法を使用します。
詳細な手順については、以下のアプリケーションノートを参照してください。
https://docs.nxp.com/bundle/AN13206/page/topics/intro.html
Rev A1とRev B1の主な違いは、ジャンパー番号、コネクタ名、シルクスクリーンの指定子など、ハードウェアの参照詳細に関するものです。
したがって、正しい基板構成を行うためには、該当するEVKBリビジョンのハードウェアユーザーガイドと回路図を参照することをお勧めします。
i.MX RT1050評価キット | NXPセミコンダクターズ
mayliu1_0-1779692328834.png
https://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=MIMXRT1050EVKBHUG
BR
5月
サポートと迅速なご回答に感謝いたします。
EVKB-MIMXRT1050 REV B1用のJ-linkの最新OBデバッガーファームウェアのリンクを提供していただけますでしょうか。そして、このEVKB REV B1のクイックスタートガイドです。主な問題点は、ウェブサイトで提供されている情報はすべてREV A1に関するものであるが、REV A1とREV B1には大きな違いがあるということだ。この2つの間には、識別子の一致はありません。REV B1では、すべてのジャンパーとコネクタの名称が異なっています。このリビジョンのデバッガーファームウェアをアップデートしたい場合、REV A1用のファームウェアを入手する必要があると思いますが、おそらく正しく動作しないでしょう。