2368754_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2368754_ja-JP

2368754_ja-JP

[S32DS 3.6.7]S32K1xx RTD 3.0.0新規プロジェクト作成時に検出されません

こんにちは、みんな、

S32 Design Studio 3.6.7とS32K1xx RTDドライババージョン3.0.0で問題が発生しています。

現在の設定:

  • S32 Design Studio バージョン: 3.6.7

  • デバイス: S32K1xxファミリ

  • RTDドライバーバージョン:3.0.0

  • OS: Windows 11

新規プロジェクトを作成する際、SDKの選択肢にRTDが表示されません。

同じような問題を経験された方、または解決策を見つけた方はいらっしゃいますか?

ご支援いただき、誠にありがとうございます。

antonio_esal_0-1779307200727.png

antonio_esal_1-1779307210251.png



アントニオ

Re: [S32DS 3.6.7] S32K1xx RTD 3.0.0 not detected when creating new project

こんにちは、ジュリアンさん。

あなたの言う通りでした。問題は、S32DSにGCC 11が付属していたことでした。GCC 10.2をインストールしたところ、すべて正常に動作するようになりました。

ご協力ありがとうございます。

antonio_esal_0-1779317981160.png

antonio_esal_1-1779317996701.png


Re: [S32DS 3.6.7] S32K1xx RTD 3.0.0 not detected when creating new project

こんにちは、 @antonio_esal さん

RTDパッケージをインストールする際に、正しいNXP GCCバージョンがインストールされていることを確認しましたか?初期状態では、S32DS 3.6.0 がインストールされています。そしてNXP GCC 11.4が登場するが、S32K1 RTD 3.0.0NXP GCC 10.2を使用してビルドおよびテスト済みです(リリースノートに記載)。

Julin_AragnM_4-1779314320497.png

Julin_AragnM_0-1779314190029.png

新しいS32DSアプリケーションを作成する際は、正しいツールチェーンが選択されていることを確認してください。

Julin_AragnM_1-1779314212399.png

Julin_AragnM_2-1779314218822.png

これが問題の根本原因でない場合は、インストール情報(ヘルプ > インストール情報)を共有してください。S32K1 RTDに必要な依存関係がすべてインストールされているかどうかを確認できます。

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: