拝啓
当社では、アプリケーション開発にS32k312ミニ評価ボードを使用しています。
SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_5.0.0 または SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.0 を使用する予定です。このRTDを使用するには、秘密保持契約(NDA)に署名する必要がありますか?
S32Kデザインスタジオ [S32DS.3.6.6]設定ファイル生成に使用される設定ツール。設定ファイルの生成にはオープンソースが使用されていますが、コンパイルとデバッグにはIARが使用されています。設定利用にはNDAが必要ですか?
ぜひサポートください。
よろしくお願いいたします。
タラプシュパム
こんにちは、 @Thalapushpam1さん
RTDへのアクセスや使用にNDAは必要なく、S32DSについても同様です。しかし、ご利用規約を理解するためには、ライセンス契約書を確認することが重要です。
IARに関しては、S32DSはIARコンパイラを使用できるIARプラグインを通じてサポートを提供しています。ただし、使用するにはIARから有効なライセンスを取得する必要があります。ライセンスや使用方法に関する詳細については、IARに直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
BR、VaneB