2368474_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2368474_zh-CN

2368474_zh-CN

SAE J1939 堆栈

我正在使用带有 S32K3 SDK 3.0.0 的 FRDM-A-S32K344 主板。请确认 FlexCAN 驱动程序是否支持 SAE J1939 协议栈?此外,恩智浦官方或推荐的 SAE J1939 协议栈是否与 SDK 3.0.0 版兼容?和 CAN 配置

Re: SAE J1939 Stack

嗨,@ganavi1

S32K3 设备提供 FlexCAN IP。引用 S32K3XX 的参考手册:" FlexCAN 是一款根据 ISO 11898-1:2015 标准和 CAN 2.0 B 部分协议规范实现 CAN 协议的通信控制器。"

由于 J1939 也使用 CAN 2.0B 协议,因此与 FlexCAN IP 模块完全兼容。

不过,恩智浦没有为 S32K3 提供任何 J1939 栈。您需要联系第三方供应商,例如VectorSimma

致以最诚挚的问候,
Julián

Re: SAE J1939 Stack

感谢您的回放

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-30-2026 03:52 AM
更新者: