2368474_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2368474_ja-JP

2368474_ja-JP

SAE J1939スタック

私はFRDM-A-S32K344ボードとS32K3 SDK 3.0.0を使用しています。FlexCANドライバがSAE J1939プロトコルスタックをサポートしているかどうか確認していただけますか?さらに、NXPからこのSDKバージョン3.0.0と互換性のある公式または推奨のSAE J1939スタックは入手可能でしょうか?CAN構成

Re: SAE J1939 Stack

こんにちは、 @ganavi1 さん

S32K3デバイスはFlexCAN IPを提供します。S32K3XXのリファレンスマニュアルには、「FlexCANは、ISO 11898-1:2015規格およびCAN 2.0 Part Bプロトコル仕様に従ってCANプロトコルを実装した通信コントローラです。」と記載されています。

J1939もCAN 2.0Bプロトコルを使用しているため、FlexCAN IPブロックと完全に互換性があります。

しかし、NXPはS32K3用のJ1939スタックを提供していません。VectorSimmaなどの第三者プロバイダーに連絡する必要があります。

よろしくお願いします、
ジュリアン

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
木曜日
更新者: