2368252_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2368252_ja-JP

2368252_ja-JP

ISO/IEC 18000-3 モード2

こんにちは、

NXP社は現在、 ISO/IEC 18000-3 モード2をサポートするリーダーICを提供しているかどうかをお伺いしたいと思います。

タグの具体的な例: https://www.satoeurope.com/products/tags.php

NXPのリーダーIC(PN7462やCLRC663など)のほとんどがモード3をサポートしていることは承知していますが、NXPの製品ポートフォリオの中でモード2を明示的にサポートするチップは見当たりません。そのような製品は存在するのでしょうか、それともNXPのエコシステムではモード2はサポートされていないのでしょうか?

ありがとう。
ミラノ

Re: ISO/IEC 18000-3 Mode 2

こんにちは、 @m_sedlakさん

あなたの調子が良いといいのですが。

現在、当社の製品ポートフォリオに含まれるNFC リーダICはISO/IEC 18000-3モード3をサポートしており、さらにPN7642はISO/IEC 18000-3モード1もサポートしています。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
3 週間前
更新者: