2368222_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2368222_ja-JP

2368222_ja-JP

VDD_SOC電圧

こんにちは、

IMX943ボードのVDD_SOCに印加するのに最適な電圧はどれくらいでしょうか?あなたのEVKには0.92Vが入っています。電源ファイルでは、0.85Vまたは0.9Vになることがあります。

Re: VDD_SOC voltage

入手可能なNXPのドキュメントによると、VDD_SOCはさまざまなSoC駆動モードに関連付けられています。典型的な値は次のとおりです。

0.9V(オーバードライブモード)

0.85V(定格モード)

0.8V(低電力モード)

https://docs.nxp.com/bundle/AN14935/page/topics/soc_driving_mode.html

EVKプラットフォームでは、測定結果によると、特定の動作条件下ではVDD_SOCは約0.92Vになることがわかっています。

i.MX943はまだ試作段階にあるため、最終的な推奨値はNDA(秘密保持契約)に基づきデータシートに記載されています。

基板設計に関しては、NXPのマーケティングチームに連絡して詳しいサポートを受ける必要があります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
Thursday
Updated by: