FRDM-MCXN947はJ7 PMODを介してLCD-PAR-S035に接続できますか?関連するZephyrのサンプルはありますか?#LVGL
どういたしまして。何か新しい問題があれば、遠慮なく新しい投稿を作成してください。
ご返信ありがとうございます。FRDM-MCXN947をJ8コネクタ経由でLCD-PAR-S035に接続すると、正常に動作します。
こんにちは、 @chaohang021 さん。
投稿ありがとうございます。
いいえ、FRDM-MCXN947では、LCD-PAR-S035はJ7 Pmodの接続パスではありません。ボードのユーザーマニュアルには、LCDディスプレイのサポートは28ピンFlexIOヘッダーJ8で行われると記載されており、このヘッダーはLCD-PAR-S035ディスプレイをサポートすることを目的としていると明記されています。J7ヘッダーは、このボードのLCD_PAR_S035接続としてではなく、ペリフェラルモジュールを接続するための一般的なPmodヘッダーとして別途文書化されています。
Celeste_Liu_0-1779273159024.png
はい、 NXP Zephyrディスプレイのポータビリティデモと、FRDM-MCXN947 + LCD-PAR-S035向けのZephyr LVGLデモフローは関連しています。FRDM-MCXN947の場合、Zephyr/LVGLのサンプルでは、samples/modules/lvgl/demosを使用し、Board: FRDM MCXN947 (CPU0)、SHIELD="lcd_par_s035_8080"を指定します。
お役に立てば幸いです。
BR
セレステ