你好。
目前,我使用 S32K310、MC33665A 和 MC33774 芯片进行电压采集。目前,我的 MC33665A 运行正常,MC33774 的电源和电路也正常。但是,当我通过 MC33665A 发送唤醒帧来唤醒 MC33774 时,总线链中的两个 AFE 都无法唤醒(这是通过测量 VDDC 电压是否可以达到 5V 来确定的)。我目前的唤醒方法是先发送一帧唤醒帧,然后延迟至少 10 毫秒再发送另一帧唤醒帧。无法正常醒来的可能原因是什么?
另一个问题是发送唤醒命令后,MC33774 没有唤醒。然而,当我发送单个电压采集指令时,第一个 MC33774 被唤醒,并在 DADD=0 状态下响应正确的电压值。这合理吗?
wakeup frame唤醒帧
AFE_1 responds with data in the DADD=0 stateAFE_1在 DADD=0 状态下响应数据
MC33774 initialization processMC33774 初始化过程
HI.
我尝试了这种方式,但是这种枚举方式下我的AFE1被枚举为了DADD=2,相当于我发送的枚举AFE1为DADD=1的报文被忽略或者被当成了唤醒帧。唤醒帧和枚举帧的时间间隔设置了10ms,应该满足手册中的2.4ms。请问是不是我的唤醒帧发送格式错误?Snipaste_2026-05-21_14-27-29.png
Hi
可以尝试:
唤醒第一个 33774 → 给第一个 33774 写入 DADD → 唤醒第二个 33774 → 给第二个 33774 写入 DADD→唤醒第 n 个33774 →给第 n 个 33774 写入 DADD。流程图如下所示:
guoweisun_0-1779340542403.png