2367973_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2367973_ja-JP

2367973_ja-JP

S32K344の消費電力評価について

S344.png

これは、デフォルトで2つのコアを使用した場合の消費電力の推定値ですか?また、各周辺機器を選択した後、内部で追加の電流要件が発生します。これはどういう意味ですか?また、自分で評価する必要がありますか?現在選択されている周辺機器は使用する必要があるものですが、内部での追加電流要件は設定されていません。この消費電力の推定値162.13mA/535.03mWは信頼できるものですか?

回复: 关于S32K344功耗评估问题

こんにちは、ノースストリートのオールドドライバーポテンシャルキング

データシートには、テスト対象の周辺機器の状態を一覧にした表も掲載されています。

Senlent_0-1779345711312.png


回复: 关于S32K344功耗评估问题

ご回答ありがとうございます。2点目についてですが、この表には、クロック速度160MHz、デュアルコアとシングルコア、一部の周辺機器がオフになっていない状態での消費電力が記載されています。これは、一部の周辺機器がオフになっていないことを意味します。どの周辺機器がオフになっていないか教えていただけますか?それとも、すべての周辺機器がオンになっている状態での消費電流でしょうか?私の質問は、S32K344がRUNモードで、EMAC、LPI2C、QuadSPI、TempSense、eDMA、eMIOSが有効になっている場合、この消費電流の基準値はどの程度意味があるのでしょうか?PETの消費電力に基づくと、少し低いように思えますが、いかがでしょうか?

Re: 关于S32K344功耗评估问题

こんにちは、ノースストリートのオールドドライバーポテンシャルキング

この消費電力評価ツールはメンテナンスされておらず、一部の消費電力データは最新のデータシートと異なる場合があります。

最新のデータシートを参照することをお勧めします。

Revを使用しました。2025年11月13日~12日、最新バージョンはRev.14です。

1. この表では、クロック速度160MHz、デュアルコア、シングルコア、周辺機器オフ時の消費電力を確認できます。

Senlent_0-1779264543115.png

2. この表では、クロック速度160MHz、デュアルコア、シングルコアの場合の消費電力、および一部の周辺機器がオフになっていない場合の消費電力を確認できます。

Senlent_1-1779264696188.png



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-21-2026 02:39 AM
Updated by: