2367532_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2367532_zh-CN

2367532_zh-CN

AMDGPU 在 Polaris12 SMU 固件启动期间出现故障

大家好,

我们使用的是恩智浦 T1040RBD 主板,在加载 amdgpu 驱动程序时,它在 Polaris12 SMU 固件启动期间失败。

请查看以下日志以及内核配置和 dtb 文件

amdgpu:
发送信息失败 100 ret is 0
amdgpu: SMU 固件启动失败!
amdgpu: 加载 SMU ucode 失败。
amdgpu: fw load failed
amdgpu: smu firmware loading failed
amdgpu 0001:01:00.0:amdgpu: amdgpu_device_ip_init 失败
amdgpu 0001:01:00.0:amdgpu:GPU 启动过程中出现致命错误
amdgpu 0001:01:00.0:amdgpu:amdgpu:整理设备。
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] invalid me 2
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] invalid me 2
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] invalid me 2
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] invalid me 2
amdgpu: probe of 0001:01:00.0 failed with error -22

Re: AMDGPU fails during Polaris12 SMU firmware startup

您好

,有什么办法可以解决驾驶员一侧的问题吗?


Ganesh。

Re: AMDGPU fails during Polaris12 SMU firmware startup

您好,

抱歉 T1040 上的 Polaris12amdgpu没有恩智浦的驱动程序修复程序或现成的存储库,因此任何使其正常工作的尝试都将是客户自主的 SDK 内核开发工作,存在重大的 PCIe 窗口和 endianness 风险。

此致

Re: AMDGPU fails during Polaris12 SMU firmware startup

您好,

现有文件支持 T1040RDB 可以托管 PCIe 卡,但不支持或验证 AMD Polaris12amdgpu的运行,而且故障与不支持的 big-endian PowerPC 主机兼容性问题最为吻合,而不是已知的恩智浦 PCIe 升级修复问题。


此致

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎05-21-2026 03:30 AM
更新人: