2367532_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2367532_ja-JP

2367532_ja-JP

Polaris12 SMUファームウェアの起動中にAMDGPUが失敗する

チームの皆さん、こんにちは。

弊社ではNXP T1040RBDボードを使用していますが、amdgpuドライバのロード中にPolaris12 SMUファームウェアの起動時にエラーが発生します。

以下にログファイルとカーネル設定ファイル、dtbファイルを示します。

amdgpu:
メッセージ100の送信に失敗しました。戻り値は0です。
amdgpu: SMUファームウェアの起動に失敗しました!
amdgpu: SMUマイクロコードの読み込みに失敗しました。
amdgpu: ファームウェアのロードに失敗しました
amdgpu: smuファームウェアの読み込みに失敗しました
amdgpu 0001:01:00.0:amdgpu: amdgpu_device_ip_init が失敗しました
amdgpu 0001:01:00.0:amdgpu: GPU初期化中に致命的なエラーが発生しました
amdgpu 0001:01:00.0:amdgpu: amdgpu: デバイスの処理を完了します。
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] 無効 me 2
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] 無効 me 2
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] 無効 me 2
[drm:.gfx_v8_0_set_eop_interrupt_state[amdgpu]] 無効 me 2
amdgpu: 0001:01:00.0 のプローブがエラー -22 で失敗しました

Re: AMDGPU fails during Polaris12 SMU firmware startup

こんにちは、

申し訳ありませんが、T1040 上の Polaris12 amdgpu用の NXP ドライバ側の修正プログラムや既製のリポジトリは存在しません。そのため、動作させようとすると、お客様自身で SDKs カーネルを開発する必要があり、PCIe ウィンドウイングやエンディアンに関する重大なリスクを伴います。

よろしくお願いします。

Re: AMDGPU fails during Polaris12 SMU firmware startup

こんにちは、

入手可能なドキュメントによると、T1040RDBはPCIeカードをホストできますが、AMD Polaris12 amdgpu動作はサポートまたは検証されていません。この不具合は、既知のNXP PCIe起動修正ではなく、サポートされていないビッグエンディアンのPowerPCホストとの互換性の問題に起因する可能性が最も高いです。


よろしくお願いします。

Re: AMDGPU fails during Polaris12 SMU firmware startup

こんにちは

ドライバ側でこの問題を解決する方法はありますか?

よろしくお願いいたします。
ガネーシャ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-21-2026 03:30 AM
Updated by: