SJA1105 和 TJA1120 之间 SGMII 的不同连接方法Hi,NXP
In SJA1105。根据手册说明,在 SGMII 接口的 MAC2PHY 模式下,RX 需要连接到 RX,TX 需要连接到 TX。但在 TJA1120 手册中,RX 需要连接到 TX,即交叉连接。目前,我使用 SJA1105 的接线方法将 SJA1105 与 TJA1120B 连接,但无法成功发送和接收数据。针对这一问题有哪些预防措施和建议?
敬上,
xianlong
PHY开关Re: Different connection methods of SGMII between SJA1105 and TJA1120您好@wuxianlong、
是的,没错--将输出连接到输入--没有什么隐藏的魔法。
两张图都只是使用了"通用引脚名称" 。
帕维尔
Re: Different connection methods of SGMII between SJA1105 and TJA1120你好, @PavelL
将一侧的发射器连接到另一侧的接收器。
谢谢您的答复。
根据您的这一原则,当 SJA1105 连接到 TJA1120B 时,正确的接线应为:SGMII_RXP<- SOP,SGMII_RXN SIP,SGMII_TXN -> SIN。我可能接错线了。SJA1105 的方框图有些误导。

敬上,
xianlong
Re: Different connection methods of SGMII between SJA1105 and TJA1120您好@wuxianlong、
对于 SJA1105 和 TJA1120B 之间的连接,请将其视为标准 PHY 到 MAC SGMII 连接。尽管这两个文档中的措辞可能看起来不同,但重要的是要遵循信号方向,即将一侧的发射器连接到另一侧的接收器。
对于 TJA1120B,SGMII 信号定义显示 PHY 输出对连接到 MAC 输入对,反之亦然。因此,我建议按照 TJA1120B SGMII 信号图进行线路连接,而不是按字面意思解释 RX/TX 字样。
请参阅以下我的建议,找出根本原因。
在 SJA1105 侧:
- 尝试将 SGMII 设置为固定速度 1G,禁用自动协商。
- 检查 SGMII 电平是否根据 AH1704 SJA1105PQRS 应用提示,1.4 版,表 35 进行了相应设置。 SGMII 电平设置。
- 要进一步诊断问题,请阅读& ,检查 SJA1105P、SJA1105Q、SJA1105R、SJA1105S 的 UM11040 软件用户手册第 3 版第 6.5 SGMII 配置 (SGMII) 章中列出的 SGMII 寄存器。
在 TJA1120 侧:
- 检查是否设置了 SGMII-PHY 模式。
- 要进一步诊断问题,请阅读& ,检查 TJA1120 数据表 1.0 版第 79 页表 66 中列出的 SGMII 寄存器。
顺祝商祺!
帕维尔