2366928_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2366928_ja-JP

2366928_ja-JP

LA1224 LS-DCS & TBGen

こんにちは!
LA1224-RDB-LSで4T4Rの連続同期動作を有効にする方法を教えていただけますか?
私はLS-DCS0とLS-DCS1を実行するために、0~3個のVSPAコアを使用しています。
各コア上で1つのDACと1つのADCが動作しています。
TBGEN用の割り込みハンドラを用意し、TBGENをFDDモードで構成しました。しかし、VSPA上ではそこから割り込みを受信していません。
2T2Rを同期的に実行することはできましたが、この場合、各コア上でADCまたはDACのいずれかが実行されます。
もしかしたら、TBGEnのタイマーをすべて設定していないのかもしれません。
私はNCOを使用して生成した8192サンプルの単一トーン信号を送信しています。NCOパラメータは正しく生成したはずです。
しかし、ループバック中にADCで位相ジャンプが発生するのはなぜでしょうか?

Re: LA1224 LS-DCS & TBGen

はい、おっしゃる通りです。私の見解は完全に正しいとは言えませんでした。VSPAに到達していないのはext_goタイマーです。TimedCTRL_0~TimedCTRL_11タイマーを有効にする必要があると思われます。現時点では、TDD0_CTRL~TDD7_CTRLのみを初期化しました。ダンプファイルを参照してください。TimedINTRVL0~TimedINTRVL11を正しく設定する方法がわかりません。

Re: LA1224 LS-DCS & TBGen

こんにちは、

重要な点は、TBGENの時限割り込みタイマー1~11はVSPAのトリガーソースであり、VSPAの割り込みソースではないということです。タイマー0のみがINTSTAT[TI]CNTRL1[TIIE]を介してMCU割り込みを生成できます。タイマー1~11はVSPプラットフォームトリガーを生成し、 TISTAT[TITRIG1..11]を設定します。したがって、TBGENをFDDモードで構成し、VSPAコア上でTBGENの「割り込み」を待機している場合、その想定はTBGEN/VSPAインターフェースとは一致しません。

LA1224 4T4Rの場合、TBGENタイマー1~11はVSPA割り込みソースではなくext_goを介したVSPAトリガーソースであるため、最も可能性の高い問題はVSPA ISRの欠落ではなく、トリガールーティング/イネーブルメント( TMREN 、正しいTBGEN1/2 ext_go入力、およびTISTAT検証)です。


よろしくお願いします。



Re: LA1224 LS-DCS & TBGen

@Bio_TICFSLありがとうございます、問題は解決しました

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-30-2026 02:48 AM
更新者: