2366878_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2366878_ja-JP

2366878_ja-JP

LX2160ARDBボードへのPMDドライバのインストールと使用

Yoctoレシピを使用してインストールする方法を教えてください。bitbake dpdkコマンドを使用してdpdkをインストールしましたが、デフォルトではcrypto_dpaa2_sec PMDのみが使用されます。ユーザーガイドには、Yoctoを使った明確な手順が記載されています。

以下のコマンドで検証しているとき:
dpdk-test-crypto-perf -c 0x3 --log-level=3 -- --devtype crypto_dpaa2_sec というコマンドでは意味のある結果が表示されますが、devtype crypto_armv8/crypto_openssl/crypto_null など他のコマンドでは「USER1: 要求された暗号化デバイスタイプの初期化に失敗しました」と表示されます。添付ファイルを参照してください。

Re: Installing and using PMD drivers in LX2160ARDB boards

DPDKのレシピに以下の行を追加してください

 

EXTRA_OEMESON:append = " \

-Denable_drivers=crypto/dpaa2_sec,crypto/armv8,crypto/openssl,crypto/null \

 

bitbake -e dpdk | grep enable_drivers

bitbake -c clean dpdk

bitbake dpdk

 

dpdk-test-crypto-perf --list

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-21-2026 02:33 AM
Updated by: