2366740_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2366740_zh-CN

2366740_zh-CN

fs26 调试引脚直接连接 VBOS 有什么问题?

yang_yang3920_0-1779090951362.png

调试引脚直接连接 VBOS 会导致 fs26 永久进入 OTP 模式,无法通过发送 spi exit-debug 命令退出调试,对吗?在哪里可以找到 FS26 日期表中的这一证明?

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

亲爱的 Yang_Yang3920

请确认您是否能获得 FS26 的完整数据表。请查看所附的 UM11503。如果您没有 FS26 的完整数据表,这可能会给您有关 FS26 的提示。但是,如果没有完整的数据表,就很难使用 FS26。我无法回答任何问题,因为公开文件中没有这些问题的答案。我只能告诉你这些信息在机密文件中的位置。有关调试功能、电压等级和时间,请参阅完整的 FS26 数据表中的第 21 节。

JozefKozon_0-1779179589667.png

本节还介绍了如何退出调试模式和 OTP 模式。

致以最崇高的敬意

约瑟夫

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

1. 需要外部事件 " 调试引脚 = GND " 才能在 fs26 启动进入 OTP 模式时触发 fs26 退出 OTP 模式。you可以查看 OTP 模式流程图。
2. 需要外部事件 " 2.5 V < VDEBUG < 6 V " 才能在 fs26 启动进入调试模式时触发 fs26 退出调试模式。you可以查看调试模式流程图。
但在我上面的电子原理图中,fs26 调试引脚直接连接 VBOS,这就限制了 fs26 在不发送 spi exit-debug 命令之前只能是这两种模式之一。对不对?

这意味着在我的电子原理图中fs26启动完成后,没有上面提到的外部事件可以触发fs26使流量状态机连续运行。

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

亲爱的 Yang_Yang3920

我怀疑您的 FS26 没有处于调试模式。要进入调试或 OTP 模式,对施加电压的电压和时间都有要求。有关要求和时序,请参阅 FS26 完整数据表中的第 21 节和表 259。

JozefKozon_0-1779163726060.png

FS26 寄存器中有一个位用于确认 FS26 是否处于 DEBUG 模式。请参见表 105。如果 FS26 处于 DEBUG 模式,请检查该位。

致以最崇高的敬意

约瑟夫

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?我上面的电子原理图是否有问题,即 fs26 调试引脚直接连接 VBOS。目前的问题是无法通过发送 spi exit-debug 命令退出调试。Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

亲爱的 Yang_Yang3920

将 DEBUG 引脚连接到 VBOS 不会将 FS26 设置为 OTP 模式。请参见表 259。有关进入正常模式、OTP 模式和调试模式的条件,请参阅 FS26 完整数据手册。如需退出 OTP 模式,请参阅第 21.1 节和图 76。

FS26 的完整数据表可在 FS26 产品页面的 "安全 "部分找到。

JozefKozon_0-1779100552208.png


致以最崇高的敬意

约瑟夫

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎05-19-2026 04:38 AM
更新人: