2366740_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2366740_ja-JP

2366740_ja-JP

FS26デバッグピンをVBOSに直接接続することの問題点は何ですか?

yang_yang3920_0-1779090951362.png

デバッグピンをVBOSに直接接続すると、fs26がOTPモードに永久的に移行し、spi exit-debugコマンドを送信してもデバッグを終了できなくなる、ということでよろしいでしょうか?この証拠はFS26のデータシートのどこに記載されていますか?

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

Yang_Yang3920様、

FS26の完全なデータシートにアクセスできるかどうか確認してください。添付のUM11503をご確認ください。FS26の完全なデータシートをお持ちでない場合、これはFS26に関するヒントを与えてくれるかもしれません。しかし、完全なデータシートがなければ、FS26を扱うのは非常に困難でしょう。公開文書に記載されていない質問にはお答えできません。機密文書の中で情報がどこに記載されているかをお教えすることしかできません。DEBUG機能、電圧レベル、タイミングについては、FS26データシートのセクション21を参照してください。

JozefKozon_0-1779179589667.png

このセクションには、デバッグモードとOTPモードを終了する方法に関する情報も記載されています。

敬具、

ヨゼフ

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

1. fs26がOTPモードで起動したときに、fs26がOTPモードを終了するには、外部イベント「Debug pin = GND」が必要です。OTPモードのフローチャートを確認できます。
2. fs26がデバッグモードで起動したときにfs26のデバッグモードを終了するには、外部イベント「2.5 V < VDEBUG < 6 V」が必要です。デバッグモードのフローチャートを見ることができます。
しかし、上記の私の電子回路図では、fs26デバッグピンはVBOSに直接接続されているため、fs26はSPI exit-debugコマンドを送信する前に、これらの2つのモードのいずれかしか使用できません。正しい?

つまり、私の電子回路図では、fs26の起動が完了した後、fs26のメイクフローステートマシンを継続的に実行させるための上記のような外部イベントは発生しないということです。

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

Yang_Yang3920様、

お使いのFS26がデバッグモードになっていないのではないかと思います。デバッグモードまたはOTPモードに入るには、電圧印加に関する電圧およびタイミングの要件があります。要件とタイミングについては、FS26の完全データシートのセクション21および表259を参照してください。

JozefKozon_0-1779163726060.png

FS26レジスタには、FS26がデバッグモードであるかどうかを確認するためのビットがあります。表105を参照してください。FS26がデバッグモードになっている場合は、この部分を確認してください。

敬具、

ヨゼフ

Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?上記の電子回路図に何か問題はありますか?FS26デバッグピンがVBOSに直接接続されています。現在の問題は、spi exit-debug コマンドを送信してもデバッグを終了できないことです。Re: what‘s problem about fs26 debug pin connect VBOS directly?

Yang_Yang3920様、

DEBUGピンをVBOSに接続しても、FS26はOTPモードに設定されません。表259を参照してください。FS26のフルデータシートには、ノーマルモード、OTPモード、デバッグモードに入るための条件が記載されています。OTPモードを終了する方法については、セクション21.1および図76を参照してください。

FS26の完全なデータシートは、FS26製品ページの「セキュリティ」セクションに掲載されています。

JozefKozon_0-1779100552208.png


敬具、

ヨゼフ

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
星期二
更新人: