2366664_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2366664_ja-JP

2366664_ja-JP

i.MX8QXPでサイドバンドECCを使用し、40ビット幅の8ビットDDR3Lチップを5個搭載する。

私は、サイドバンドECCをサポートするi.MX8QXPプロセッサを使用しています。8ビットのDDR3L DRAMチップを5個使用し、ビット結合(連結)によってそれらを組み合わせ、合計40ビットのメモリ幅を形成することを検討しています。

私の質問は次のとおりです。
この40ビット構成(8ビットチップ×5)でサイドバンドECC機能は正しく動作しますか?それとも、このSoCのデータ幅、チップ数、またはサイドバンドECCの実装に関して何らかの制限がありますか?

何かアドバイスや関連ドキュメントをご紹介いただければ大変ありがたいです。
img_v3_0211q_b9558e58-5266-4a05-b965-e3ae0cd4498g.jpg

よろしくお願いします。

Re: Using sideband ECC on i.MX8QXP with 5× 8-bit DDR3L chips in 40‑bit widthご返信ありがとうございます。サイドバンドECCには、合計40ビット(データ32ビット+ECC8ビット)のDRAM幅が必要であることを理解しています。

私が提案する実装方法は、5つの8ビットDDR3Lチップ(16ビットチップ2つと8ビットチップ1つではなく)を使用し、ビットスプライシングによってそれらを結合して40ビットバスを形成することです(32ビットデータ用に4つのチップ、8ビットECC用に1つのチップ)。

私の質問は、サイドバンドECCが有効になっている場合、この5チップ×8ビット構成はi.MX8QXP DDRコントローラでサポートされているかどうかです。

添付の文書は既に確認しましたが、ハードウェアの実装に関する詳細については明確に記載されていませんでした。
Re: Using sideband ECC on i.MX8QXP with 5× 8-bit DDR3L chips in 40‑bit width

こんにちは@yuyang12

サイドバンド ECC は 40 ビット (32 + i.MX 8QuadXPlus/8DualXPlus(DDR3L搭載)。
サイドバンドECCが有効になっている場合、ECC用に別のデータバスが使用されます。実際のDRAMデータ幅は、
現在の「DRAM_DATA_WIDTH」。有効にすると、DDR PHY インターフェース (DFI) のデータ幅が拡張され、追加の ECC に対応します。
バイト。1 ECCレーンごとに1 ECCバイトが追加されます。

詳細については、添付ファイルをご参照ください。

BR

Re: Using sideband ECC on i.MX8QXP with 5× 8-bit DDR3L chips in 40‑bit width

こんにちは@yuyang12

サイドバンドECCが有効になっている場合、i.MX8QXP DDRコントローラがサポートする5チップ×8ビット構成はサポートされません。

BR

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-21-2026 03:31 AM
Updated by: