こんにちは。RT1189/RT1186 を使用したプロジェクトを構築しようとしています。目標は、netc ポートからデータを受信し、TSN を使用して別の netc ポート経由で送信することです。SDKの中に、参考にできるTSNのサンプルはありますか?ありがとう。
こんにちは、@alex_l1 さん。
NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!
RT1189については、MCUXpresso SDKにNETCのサンプルが用意されています。
要件が、あるNETCポートからフレームを受信し、それを別のNETCポートに転送することである場合、最も近いSDKの例は次のとおりです。
driver_examples/netc/switch
この例では、NETCをネットワークスイッチとして設定する方法を示します。
以下の情報もご参照ください。
driver_examples/netc/txrx_transfer
driver_examples/netc/psi_vsi_message
これらの例はNETCドライバレベルの例であることにご注意ください。これらはNETCポートの送受信やスイッチ転送には役立ちますが、完全なTSNプロトコルスタックのデモではありません。
gPTP、AVB/TSNエンドポイント、TSNブリッジ、ストリーム予約、スケジュールされたトラフィックなど、実際のTSNプロトコル機能が必要な場合は、RT1180ページにあるNXP GenAVB/TSNミドルウェアの詳細ガイドを参照してください。
https://www.nxp.com/products/i.MX-RT1180
お役に立てば幸いです!
よろしくお願いします、
ギャビン
よろしくお願いいたします。