2366395_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2366395_ja-JP

2366395_ja-JP

BMA7318ファームウェアドライバ

当社は、BESS市場向けに高電圧BMS(バッテリー管理システム)とバッテリーパックを開発しています。ソフトウェア開発やBMS7318を使用したその他のサンプルコードのために、BMA7318ファームウェアドライバはどこでダウンロードできますか?NXPとは既に秘密保持契約を結んでいますか?

Re: BMA7318 Firmware Drivers

こんにちは、トーマスさん。

BMA7318ドライバはBMS SDKの「Lite SDK」バージョンに含まれているようです。しかし、「ダウンロード」を見てもLite SDKが見当たりません。

srnp6037_0-1779094020762.png


Re: BMA7318 Firmware Drivers

こんにちは、

BMA7318のファームウェアドライバおよびサンプルソフトウェアについては、BMS SW SDKを参照してください。このSDKには、BMA7xxxシリーズを含むすべてのBCCデバイス向けの製品グレードのドライバとリファレンス実装が含まれています。

 
BRs、トーマス
 
Re: BMA7318 Firmware Drivers

こんにちは、トーマスさん。


試してみましたが、そのリンクをクリックすると私のプロフィールページに移動します。成功しませんでした。


ありがとうございます

ナガ

Re: BMA7318 Firmware Drivers

こんにちは、

NXPソフトウェアアカウントをご利用の場合は、以下のリンクからダウンロードしてみてください。

BMS Light SDK AUTOSAR 4.4 R21-11 バージョン 0.8.0 CD02

BRs、トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
2 週間前
更新者: