2366281_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2366281_ja-JP

2366281_ja-JP

S32 Debug ProbeはS32K144EVB-Q100 / S32K144開発ボードで動作しますか?

こんにちは、

S32 Design Studio 3.6.1 で、 外部 NXP S32 デバッグ プローブを S32K144 開発ボード / S32K144EVB-Q100 で 使用しようとしています 。

私の設定は以下の通りです。

  • ボード:S32K144開発ボード / S32K144EVB-Q100
  • デバッガー: NXP S32 デバッグプローブ
  • 接続:S32デバッグプローブは、 10ピンSWD/Cortexコネクタを使用して J14 に接続されています。
  • IDE: S32 Design Studio 3.6.1
  • デバイス: S32K144
  • コア: M4F
  • インターフェース:S32デバッグプローブ - USB
  • 初期化スクリプト: s32k14x_generic_bareboard.py
  • JTAG/SWD速度テスト結果:500kHz
  • リセット後の遅延テスト結果:200ms
  • J104: 2-3
  • J107: 外部電源/基板電源でテスト済み
  • J14ピン1/VTREFは約5Vを測定します

S32 Design StudioはUSB経由でプローブを検出しますが、接続テストが失敗します。デバッグを開始しようとすると、次のエラーが表示されます。

Pythonスクリプトの実行中にエラーが発生しました。

CCS: マルチコア動作中にサブコアエラーが発生しました

エラーコードは1338です

私の質問は次のとおりです。

J14 VTREFが5Vの場合、NXP S32デバッグプローブはS32K144開発ボード/S32K144EVB-Q100と互換性がありますか?

それとも、 S32デバッグプローブが動作する前に、ターゲット/デバッグインターフェースを3.3Vで動作させるようにボードを変更/設定する必要があるのでしょうか

これはS32 Design Studioの設定の問題なのか、それともS32 Debug Probeがデフォルトの5V設定ではこのボードに適していないのかを知りたいです。

よろしくお願いします!

Re: Does S32 Debug Probe work with S32K144EVB-Q100 / S32K144 development board

こんにちは、 @Bridgebranch

はい、S32デバッグプローブは1.2V~3.3Vの範囲内のシステム電圧レベルのみをサポートするため、ボードは3.3Vドメインに設定する必要があります。

ボードの変更方法を示す以下のリンクを参照することをお勧めします。S32K144EVBを更新して 5V と 3.3V のロジック レベルを切り替える方法


BR、VaneB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-19-2026 04:34 AM
更新者: