2366002_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2366002_ja-JP

2366002_ja-JP

i.MXRT1052 VDD_SOC_IN電圧 1V1

当社は、i.MX RT1052クロスオーバーMCUを使用した独自の基板を開発しました。基板に12Vを印加すると、MCUのDCDC_INピンとVDD_SNVS_INピンには3.3Vが到達しますが、DCDC_LPピンには1.1Vが生成されません。また、MCUにファームウェアをダウンロードすることもできません。なぜこのようなことが起きているのか?

DCDC_LPピンで1.1Vを生成するにはどうすればよいでしょうか?

回路図とブート設定ファイルを添付しました。

bhaveshtirex_0-1778833014774.png

bhaveshtirex_1-1778833044602.png

bhaveshtirex_2-1778833064502.png

bhaveshtirex_3-1778833081719.png





Re: i.MXRT1052 VDD_SOC_IN voltage 1V1

LDOまたはDCDCを追加する必要があるかもしれません。i.MX RT1050評価キットを参照してください。

デモ用デザインですか、それとも顧客プロジェクト用デザインですか?

Re: i.MXRT1052 VDD_SOC_IN voltage 1V1

こんにちは、 @bhaveshtirex さん

NXP MIMXRTシリーズにご関心をお寄せいただきありがとうございます!

回路図を確認しましたが、大きな問題は見つかりませんでした。しかし、どうやらオンチップのDC-DCコンバータが実際には有効になっていないようで、そのためコアに電力が供給されていないようです。

電源投入シーケンスがデータシートの仕様、およびRMの該当セクションに準拠していることを確認してください。

Gavin_Jia_0-1779173118371.png

よろしくお願いします、
ギャビン



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-20-2026 02:36 AM
更新者: