2365729_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2365729_zh-CN

2365729_zh-CN

PCF1545 嵌入式主板上的 PWM 调光行为分析

我一直在小型嵌入式 LED 控制板上使用 PCF1545 测试 PWM 调光行为,并注意到在较低亮度水平下会出现一些有趣的行为。

该设置目前使用

  • MCU: 基于 Cortex-M 的控制器
  • 通信I2C
  • LED 负载:多段指示灯阵列
  • 电源电压: 3.3V

在更高的 PWM 占空比下,亮度过渡看起来平滑而稳定。不过,当亮度降低到大约 15-20% 以下时,根据 LED 类型和刷新时间的不同,会出现轻微的闪烁。

目前的几点看法:

  • 提高 PWM 刷新频率可减少可见闪烁。
  • 不同颜色的 LED 表现不同,尤其是蓝色 LED。
  • 其他 RTOS 任务产生的定时抖动对一致性略有影响。
  • 电源轨噪声也会影响低亮度稳定性。

我目前正在进行试验:

  • 调整扫描/更新时间间隔
  • 优化 I2C 交易时序
  • 为 LED 部分使用单独的电源滤波器
  • 使 PWM 更新与主刷新循环同步

是否有人分析过 PCF1545 在嵌入式应用中的 PWM 调光特性?

我感兴趣的是

  • 推荐的 PWM 频率范围
  • 低亮度稳定性的最佳实践
  • 动态更新时减少闪烁的技术
  • 使用 RTOS 环境与裸机系统时的观察结果

任何实际见解或范围捕捉将不胜感激。

 
 
 
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-15-2026 02:32 AM
Updated by: