サポートチームの皆様、こんにちは。
私は新しいプロジェクトに、RTD 7.0.0とDesign Studio 3.6.5を搭載したS32K312を使用した無料のRTOSを追加することを計画しています。この分野の初心者なので、参考のために複数のタスクを含むデモコードを共有していただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
VRヴィシュヌ
ご回答ありがとうございます。しかし、デモコードが見つかりません。どこを探せばよいか教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
VRヴィシュヌ
こんにちは、 @vishnu_vr
S32K312デバイス向けのサンプルは、FreeRTOSパッケージの一部として既に提供されています。この例には、FreeRTOSがどのように統合されているかを示す、すぐに使用できるプロジェクトが含まれており、独自のアプリケーションを実装する際の有用な参考資料として役立ちます。
BR、VaneB
こんにちは、 @vishnu_vr
S32DSを使用している場合、SW32K3_FreeRTOS_DesignStudio_updatesite.zipが正常にインストールされると、サンプルからS32DSプロジェクトを作成できるようになります。詳細は下記の画像を参照してください。
SW32K3_FreeRTOS.exeをダウンロードすると、インストールパッケージにDemoフォルダが含まれています。デフォルトのインストールパスが変更されていない場合は、次の場所にあります: C:\NXP\SW32K3_FreeRTOS_11.1.0_7.0.0_CD1_D2510\Demo\CORTEX_M7_S32K3XX_GCC