私はPN7462AUに取り組んでおり、受信したUART/CLIコマンドに基づいて動的に変更可能な3つの設定可能な電力レベル(LOW / MEDIUM / HIGH)を備えた手動RF送信機電力制御を実装する必要があります。
現在、DPCは送信電力を自動的に処理しますが、私の要件はDPCの動作をバイパス/修正し、実行時に送信電力レベルを手動で切り替えることです。
知りたいのは以下の点です。
PN7462AUで送信電力を手動で制御するには、どのRFレジスタを使用するのが推奨されますか?
実行時に送信電力を切り替えるためのAPIは既に存在しますか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは、 @uday_gowda さん
あなたの調子が良いといいのですが。
DPCを使用するデバイスは、専用のアンテナチューニングが必要となる点にご注意ください。DPCを無効にしたり、誤ったキャリブレーション/設定を行うと、損傷につながる可能性があります。
DPCを有効にすることが推奨されますが、無効にすることも可能です。レジスタ構成の詳細については、 AN11742「動的電力制御」のセクション1.2.1を参照してください。
よろしくお願いいたします。
エドゥアルド。