2365478_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2365478_ja-JP

2365478_ja-JP

RNG用のSE052Fを備えたOpenSSLプロバイダ

SE052FをFIPS準拠の乱数生成器として使用する必要がある。OpenSSLにはSE052Fを使用することを義務付けており、ひいてはopensslライブラリを使用するすべてのアプリケーションにも、乱数発生器としてSE052Fを使用することを義務付けています。

NXP MWのaccessManagerとOpenSSLプロバイダを使用する必要があることは理解しています。
使用しているのは SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01 です。
私は以下の指示に従いました:
AN14028.pdf
SE-PLUG-TRUST-MW_04.07.01/simw-top/doc/hostlib/hostLib/accessManager/doc/accessManager.html
そして、こちらのREADME情報(ただし、このリポジトリは使用していません): https://github.com/NXPPlugNTrust/se05x-openssl-provider

accessManagerは以下のcmakeオプションを使用してビルドされました。

NXP_SE_MW_CONF_OPTS += -DWithSharedLIB=OFF -DPTMW_Host=Raspbian -DPTMW_SMCOM=T1oI2C -DPTMW_Applet=SE05X_C \
	-DPTMW_FIPS=None -DPTMW_SE05X_Ver=07_02 -DPTMW_SE05X_Auth=PlatfSCP03 -DPTMW_SCP=SCP03_SSS -DSE05X_EN_PIN=582 -DSE_RESET_LOGIC=0 \
	-DPAHO_BUILD_SHARED=FALSE -DPAHO_BUILD_STATIC=TRUE

以下のcmakeオプションを使用してビルドされたOpenSSLプロバイダ:

NXP_SE_MW2_CONF_OPTS += -DWithSharedLIB=ON -DPTMW_HostCrypto=OPENSSL -DPTMW_Host=Raspbian -DPTMW_SMCOM=JRCP_V1_AM -DPTMW_SE05X_Auth=None

openssl.cnfを以下のように変更しました。

[provider_sect]
nxp_prov = nxp_sect
default = default_sect

[nxp_sect]
identity = nxp_prov
module = /usr/lib/libsssProvider.so
activate = 1

[default_sect]
activate = 1

accessManagerが起動します。

Starting accessManager (Rev.1.1).
  Protect Link between accessManager and SE: YES.
accessManager JRCPv1 (T1oI2C SE side)
******************************************************************************
Server: waiting for connections on port 8040.
Server: only localhost based processes can connect.

コマンドラインからopensslを使用して乱数生成を行うと、問題なく動作するようです。

# openssl rand -hex 64
sssprov-dbg: Enter - OSSL_provider_init 
App   :INFO :Using PortName='127.0.0.1:8040' (gszSocketPortDefault)
App   :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments.
New client connection from 127.0.0.1. Client ID: 5
Command 0x00 from client 5
DUMMY_ATR=0x01.A0.00.00.03.96.04.03.E8.00.FE.02.0B.03.E8.00.01.00.00.00.00.64.13.88.0A.00.65.53.45.30.35.31.00.00.00.
Replacing *_ATR by default (pre-cooked) ATR.
ATR=0x3B.FB.18.00.00.81.31.FE.45.50.4C.41.43.45.48.4F.4C.44.45.52.AB.
Command 0x01 from client 5
SM_EstablishPlatformSCP03Am (Entry)
App   :WARN :Using SCP03 keys from:'/tmp/SE05X/plain_scp.txt' (FILE=/tmp/SE05X/plain_scp.txt)
SE051 connected.
SM_EstablishPlatformSCP03Am (Exit); Status = 0x9000
sss   :INFO :Newer version of Applet Found
sss   :INFO :Compiled for 0x70200. Got newer 0x70216
sss   :WARN :Communication channel is Plain.
sss   :WARN :!!!Not recommended for production use.!!!
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_newctx 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_instantiate 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_enable_locking 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_newctx 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_instantiate 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_get_ctx_params 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_generate 
sssprov-flw: Get random data from SE05x 
Command 0x01 from client 5
SM_SendAPDUAm: smStatus = 0x9000
5f0f4d63e4ec771b8cfd46dd50c497b7e4e56e203ad5bc6eca9f8c28d23f39aa2d4a807915e3c60cf2e6a833794cb1208554f3e635811354eadd7b2c911c60da
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_freectx 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_freectx 
sssprov-dbg: Enter - sss_teardown 
Received 0 byte from client 5 (Message Header Phase) .

しかし、sshデーモンの起動に失敗します。

# /usr/sbin/sshd &
sssprov-dbg: Enter - OSSL_provider_init 
App   :INFO :Using PortName='127.0.0.1:8040' (gszSocketPortDefault)
App   :INFO :If you want to over-ride the selection, use ENV=EX_SSS_BOOT_SSS_PORT or pass in command line arguments.
New client connection from 127.0.0.1. Client ID: 5
Command 0x00 from client 5
ATR=0x3B.FB.18.00.00.81.31.FE.45.50.4C.41.43.45.48.4F.4C.44.45.52.AB.
Command 0x01 from client 5
Pre-cooked response (rspAppletSelect)
sss   :INFO :Newer version of Applet Found
sss   :INFO :Compiled for 0x70200. Got newer 0x70216
sss   :WARN :Communication channel is Plain.
sss   :WARN :!!!Not recommended for production use.!!!
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_newctx 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_instantiate 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_enable_locking 
sssprov-dbg: Enter - sss_rand_get_ctx_params 
PRNG is not seeded
Received 0 byte from client 5 (Message Header Phase) .
[2]+  Done(255)                  /usr/sbin/sshd

どんな助けでも大変ありがたいです。

Sam


Re: OpenSSL Provider with SE052F for RNG

こんにちは、 @sam123 さん


現在、当社のプロバイダではOpensshのサポートはテストされていません。これはさらに分析する必要があり、変更が必要になるかもしれない。研究開発部門向けに内部チケットが作成され、彼らが分析を行う予定です。そこから何か新しい情報が入り次第、お知らせします。


お待ちいただきありがとうございました!


すてきな一日を、
カン


-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 最後の投稿から7週間はThreadをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいThreadを作成し、閉じられた Threadを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-30-2026 03:34 AM
更新者: