2365080_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2365080_ja-JP

2365080_ja-JP

S32E288 Pythonスクリプトの実行中にエラーが発生しました

こんにちは、NXPのエキスパートの皆様。

S32 Design StudioでS32プラットフォームバージョン3.6.7用の新しいS32E288 M33プロジェクトを作成し、ビルドしてS32デバッガーで実行しようとしました。

cszhang_2-1778704023580.pngcszhang_2-1778704023580.png

でも私は

cszhang_4-1778704082217.pngcszhang_4-1778704082217.png

この問題の原因を理解するのを手伝ってください。

よろしくお願いします。

 
 



 

Re: S32E288 Failure during execution of python script

こんにちは、 @cszhang さん

お問い合わせいただきありがとうございます。ご質問の件ですが、ご利用のRTDのバージョンを教えていただけますでしょうか?そして、もし可能であれば、サンプルコードをデバッグしてみてください。


よろしくお願いします。

Re: S32E288 Failure during execution of python script

RTDは

cszhang_0-1778766644319.pngcszhang_0-1778766644319.png

また、もテストしましたが、同じ問題が発生しました。次に、デバッガータブの をクリックすると、SIul2サンプルプロジェクトが構成生成を実行しました。JTAG VTREF値を測定したところ、3.297Vでした。

cszhang_1-1778766751847.pngcszhang_1-1778766751847.png

cszhang_0-1778767016041.pngcszhang_0-1778767016041.png


E2-JTAGコネクタには、基板上に33オームの抵抗器が搭載されています。

cszhang_2-1778766847722.pngcszhang_2-1778766847722.png




Re: S32E288 Failure during execution of python script迅速なご対応ありがとうございます。同僚がハードウェアについて調べているのですが、どうやらFS86 PMICの動作が良くないようです。Re: S32E288 Failure during execution of python script

こんにちは、 @cszhang さん

情報提供ありがとうございました。S32DS 3.6.7がRTD 2.0.1と互換性があるかどうかを確認する必要があります。公式にサポートされているバージョンは3.6.1です。

alejandro_e_0-1778812075407.pngalejandro_e_0-1778812075407.png


しかし、 AN12530に従うと、33オームの抵抗器を使用するのは最善の方法ではなく、セクション7の回路図例に示されている推奨接続では、0オームの抵抗器が直列に接続されています。

alejandro_e_1-1778812231629.pngalejandro_e_1-1778812231629.png

0オームの抵抗器を使ってみて、動作が変わるかどうか教えてください。

問題が解決しない場合は、基板上のBOOTMODピンの状態をお知らせください。


ありがとうございます。




Re: S32E288 Failure during execution of python script

こんにちは、 @cszhang さん

FS86に関する推奨事項については 、S32E HW設計ガイドライン のセクション 3.1「電源に関する推奨事項」 をご覧ください。また、S32E288-975EVBの 設計ファイル では、S32E EVBがFS86をどのように使用しているかを確認できます。

設計ファイルには回路図のPDFファイルが含まれていないことに注意してください。そのファイルが必要な場合は、NXPサポートケースポータルのチュートリアルに従って、プライベートサポートチケットを開いてください。その際は、この投稿へのリンクと私のユーザー名を記載してください。そうすれば私が対応し、ファイルをお送りできます。


いずれにしても、他に何かお手伝いできることがあれば、遠慮なくお申し付けください。


Re: S32E288 Failure during execution of python script

こんにちは、 @cszhang さん

PMICに関する問題は解決できましたか?私の方では、S32DS 3.6.7 でSiul2_Dio_Ip_Example_S32Z2XX_SMUサンプルプロジェクトのデバッグを行うことができました。S32Z280-594EVBを使用しています。したがって、ソフトウェア環境は問題にならないはずです。

いずれにしても、他に何かお手伝いできることがあればお知らせください。


敬具。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-30-2026 03:57 AM
更新者: