2365074_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2365074_zh-CN

2365074_zh-CN

将 CodeWarrior 和 PEmicro 多链路连接至 MCU MKL03Z16VFK4R

您好,

我有 MCU MKL03Z16VFK4R,需要在 winXP 上使用 P 语言编程。EmicroMultilink Universal。根据我收集到的信息,CodeWarrior 10.6 支持 WinXP。

能否共享 CodeWarrior 10.6 软件安装程序?

或者,您有其他支持 winXP 的软件吗?


谢谢

Re: CodeWarrior and PEmicro Multilink to MCU MKL03Z16VFK4R

你好@Chalearmrat

感谢您的来信。

没有可用的 10.6 Code Warrior 安装程序你可以查看 CodeWarrior 下载中提供的不同版本的 CodeWarrior | 恩智浦半导体

Kinetis 的推荐版本是 CodeWarrior for MCUs 11.1(可用于 Windows 11),但不包括对 KL03 的支持。

carlos_o_0-1778783252765.pngcarlos_o_0-1778783252765.pngcarlos_o_0-1778783252765.png


MCUXpresso IDE 支持 KL0x 系列,SDK 可从MCUXpresso SDK Builder下载。

carlos_o_1-1778783488621.pngcarlos_o_1-1778783488621.pngcarlos_o_1-1778783488621.png



Re: CodeWarrior and PEmicro Multilink to MCU MKL03Z16VFK4R

您好,

CodeWarrior 10.6 版本比较老旧,官方安装程序可能已经无法轻易获取。对于采用 PEmicro Multilink Universal 的 MKL03Z16VFK4R,我建议查看 NXP 存档的 CodeWarrior 下载和 PEmicro 的旧版软件/工具,以确认其与 Windows XP 的兼容性。如果您无法访问安装程序,联系 NXP 或 PEmicro 支持部门并提供确切的 MCU 和调试器型号,是获取受支持的旧版软件包的最安全方法。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: