Yocto Linux 6.18 バージョンで「bitbake imx-image-full -c populate_sdk」を実行した際に、以下のエラーが発生しました。
| /home/shengh/linux2/linux/IMX95/gitolite/imx95_build/tmp/work/x86_64-linux/mesa-native/25.2.5/recipe-sysroot-native/usr/include/llvm/ADT/DenseMapInfo.h:17:10:致命的なエラー: 'cassert' ファイルが見つかりません
| バインディングを生成できません: clang の診断エラー: /home/shengh/linux2/linux/IMX95/gitolite/imx95_build/tmp/work/x86_64-linux/mesa-native/25.2.5/recipe-sysroot-native/usr/include/llvm/ADT/DenseMapInfo.h:17:10:致命的なエラー: 'cassert' ファイルが見つかりません
エラーレポート全文を添付いたします。
mesa-nativeのコンパイルエラーにより、SDKをエクスポートできませんでした。
こんにちは
ログ名は log.do_compile.2527510.7z です。
これはログファイルです
こんにちは@shengh
完全なエラーログファイルが見つかりません。ファイルを再度アップロードしてください。
BR
こんにちは@shengh
必要なパッケージがすべてインストールされていることを確認してください。
udo apt-get install build-essential chrpath cpio debianutils diffstat file gawk
gcc git iputils-ping libacl1 liblz4-tool locales python3 python3-git python3-
jinja2 python3-pexpect python3-pip python3-subunit socat texinfo unzip wget xzutils zstd efitools
BR