2364590_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2364590_ja-JP

2364590_ja-JP

S32デザインスタジオ3.6(GDBクライアント9.2パッケージ付き)

S32 design studio 3.6.6 に「GDB Client for ARM Embedded Processors 9.2 Build 1701」をインストールしたいです。オフライン/明示的なインクルードのためにこのパッケージをIDEに取り込むことができません。バージョン3.6.6現在、GDBクライアント15.1を使用しています。それは可能ですか?それは推奨されますか?

Re: S32 design studio 3.6 with GDB client 9.2 package

こんにちは、 @sushil_zeroさん

最も簡単な方法は、必要なツールチェーンバージョンが既に含まれているS32 Design Studio for S32 プラットフォーム v3.6.3をインストールすることです。

インストール後、既存のS32 Design Studio v3.6.3をv3.6.6にアップグレードできます。詳細な手順については、S32 Design Studio 3.6.6のセクション4.2を参照してください。RFPのインストールガイドは、IDEをダウンロードしたのと同じリンクから入手できます。


BR、VaneB

Re: S32 design studio 3.6 with GDB client 9.2 package

S32 Design Studio 3.6.6 用の NXP GDB 9.2 パッケージのリンクを教えていただけますか?

Re: S32 design studio 3.6 with GDB client 9.2 package

こんにちは、 @sushil_zeroさん

以下のリンクからスタンドアロンコンパイラをダウンロードしてみてください: S32 Design Studio 用 S32 コンパイラ

ダウンロード後、パッケージを次のディレクトリに展開してください:C:\NXP\S32DS.3.6.6\S32DS\build_tools\gcc_v10.2

解凍後、ビルドツールはS32DSによって自動的に検出されるはずです。検出されない場合は、プロジェクトのプロパティから手動で選択することもできます。

Re: S32 design studio 3.6 with GDB client 9.2 package

こんにちは、

上記の回答で示唆されているとおりです。

バージョン3.6.3をインストールしてみました。また、3.6.1 もありますが、どちらも GDB バージョン 15 なので、会社の gcc 10.2 に gdb 10.2 を追加することはできません。3.5.Xをインストールして、3.6.6にアップグレードすることはできますか?これで大丈夫だろうか?


Re: S32 design studio 3.6 with GDB client 9.2 package

こんにちは、Vaneさん。

あなたは私に3.6.6用のGCCコンパイラのパスを提供してくれました。しかし、gcc 10.2は既にツールバージョン3.6.7で利用可能です。私の問題は、GDbが15.1に固定されていて、3.6.6でgdb 9.2または10.2を入手できないことです。

また、3.6.7でサポートされているデバイスを教えていただけると助かります。デフォルトのGNUツール(gdb 15とgcc 11.4)とデフォルトのRTD(3.0.0または4.0.0)でS32k344をサポートしていますか?

バージョン3.4では、RTD 2.0.0をgcc 15とgcc 11.4で使用していました。そして、私の*&^%## マネージャーが最新バージョンの方が良いと確信しているので、3.6 バージョンに移植したいと思っています。

Re: S32 design studio 3.6 with GDB client 9.2 package

こんにちは、 @sushil_zeroさん

S32K3 RTD バージョン 2.0.x、3.0.0、そして、最新のリリースはGCCバージョン10.2を使用して開発されました。異なるツールチェーンバージョンを使用すると、互換性の問題が発生する可能性があり、正常な動作が保証されません。

プロジェクトを移植する予定がある場合は、最新のIDEバージョンとともに、より新しいRTDバージョンに移行することをお勧めします。ただし、同じRTDバージョンを維持したい場合は、ソフトウェアが最初に開発およびテストされたIDEバージョン(S32DS 3.4)を使用することを強くお勧めします。これにより、潜在的な互換性の問題を回避できます。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
a week ago
Updated by: