2363761_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2363761_ja-JP

2363761_ja-JP

古いAndroid 4.4.2はどこでダウンロードできますか?iMX6DLのソースコード

こんにちは。Westonデスクトップが正常に動作するまで、u-bootのロゴ表示を維持する方法を調べています。

Android 4.4.2用のパッチを見つけました下記の議論には長期間にわたって添付されています。パッチがどのように機能したのかを知りたいので、パッチの対象となるソースコードが必要です。

NXP LinuxおよびAndroid BSP(HDMI、LCD、LVDS)向けに、ubootからカーネルへのubootロゴ保持をサポートするパッチ

残念ながら、現時点ではAndroid 4.4のソースコードアーカイブをダウンロードする方法はないようです。

ソースコードの入手方法を教えていただけませんか?「 android_kk4.4.2_1.0.0-ga_source.tar.gz」

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-13-2026 02:38 AM
更新者: