2363729_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2363729_ja-JP

2363729_ja-JP

Jlink経由でPN7642に接続できません

皆さん、こんにちは。

J-Link経由でソフトウェアをアップデートした際に、接続の問題が発生しました。MCUXpressIO IDE のデモサンプル pnev7642fama_led_blinky と pnev7642fama_lpuart_polling を使用しました。pnev7642fama_led_blinky デモでは正常に動作しましたが、pnev7642fama_lpuart_polling を更新してデバッグを開始すると、関数LPUART_Init(EXAMPLE_LPUART_BASEADDR, &config, DEMO_LPUART_CLOCK_FREQ); で停止しました。

当社のボードで使用されている水晶発振器は27.12MHzですが、デモで使用されているSystemCoreClockは45MHzであることを確認しました。これがMCUがロックされた理由ですか?

この問題を解決するにはどうすれば良いでしょうか?よろしくお願いします。


wangea_0-1778564285796.png

wangea_1-1778564408048.png



Re: Cannot connect to PN7642 via Jlink

こんにちは、KaiLiさん。

迅速なご対応ありがとうございます。

ソースコードには何も変更はありません。SDKのサンプルをインポートしてビルドし、ボードにアップロードしました。さらに、別のデモ例であるpnev7642fama_NfcrdlibEx4_MIFAREClassic_Freertos_Pubを試してみましたが、そのような問題は発生しませんでした。

しかし、関数phacDiscLoop_Run の戻り値は 0x210 でした。

以下に、当社の基板の完全な回路図を示します。原因の確認にご協力ください。ありがとう。

よろしくお願いいたします。

イーサン。

wangea_0-1778634598931.png


Re: Cannot connect to PN7642 via Jlink

こんにちは@wangea

ソースコードを修正しましたか?そうでない場合は、回路図全体をアップロードしてください。何が起こっているのか確認してみましょう!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-13-2026 02:30 AM
Updated by: