こんにちは、
以下のリンクの手順に従いましたが、ETSのダウンロードでブロックされました。
https://github.com/nxp-appcodehub/dm-knx-iot-zephyr-apps-with-ets-support-on-nxp-mcus
詳細ログによると、アクセストークンが見つからないのが原因であることが分かりました。私の質問は、アクセストークンを取得してデバイスに書き込む方法です。ありがとう
こんにちは、 @Shawn_LSQ さん。
ETS構成をダウンロードするために実行した手順を詳しく教えていただけますか?
通常、ダウンロードの最初の部分は、SPAKE2+プロトコルを介してセキュアチャネルを確立することで構成され、現在のZephyrビルドのRW612では最大30秒かかる場合があります。この場合、次のようなログエントリが表示されるはずです。
203418 : INF : oc_knx.c 1586 : oc_core_knx_spake_separa... > oc_core_knx_spake_separate_post_handler - start
この暗号化計算部分が完了すると処理は継続され、ETS側で処理が継続されていることが確認できるはずです。
BR、
ミハイ
こんにちは、ミハイさん、
OTBRもFRDM-RW612を使用し、以下のリンクに従いました。
UARTログを添付しました。ご確認ください。ありがとうございます!
こんにちは、ミハイさん。
ご返信ありがとうございます!すべての手順はNXPの公式手順に従っています。分析のためにusartログ情報を添付しましたが、あなたが言及した内容は確認できませんでした。
Usartログ
こんにちは、
ETSがETSメッセージを通じてPASEリクエストを開始していることに気づきました。私のETSのバージョンが新しすぎるのでしょうか?私はETS V6.4.1を使用しています。
こんにちは、 @Shawn_LSQ さん。
あなたのETSのバージョンは問題ないはずです。私もETS 6.4.1 Build 8718を使用していますが、特に問題は見られません。
ご利用のOpenThread Borderルーターの詳細と、OTBRデバイスの設定について教えていただけますでしょうか?
ありがとうございます。
ミハイ