2362920_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2362920_ja-JP

2362920_ja-JP

GD3160によるSPI経由でのレジスタ書き込み

おはよう、

NXPのGD3160をSPI経由で設定するのに苦労しています。データシートを長い間読み込んできましたが、GD3160のSPIと制御の動作をまだ完全に理解できていません。

私の主な問題点をまとめると以下の2点です。

1- 2台のGDをデイジーチェーン接続して、少なくとも私が思う限りでは正常に読み取ることができますが、書き込みはできません。特にMODE2レジスタのCONFIG_ENビットへの書き込みができません。私はArduino Unoを使用しています。私は自分のコードに対して様々なアプローチとテストを試しましたが、最もシンプルでクリーンなテストコードでも失敗するものを添付します。

何が間違っているのか、具体的に教えていただけますか?

計算結果を二重チェックしたのですが、CRCでしょうか?それともSPI構成でしょうか?仕様通り、MSBが先です。


2- また、ゲートのGD PWM信号は、MOSFETが接続されていないデフォルト構成で、デューティサイクルが約50%のときにのみクリーンです。デューティサイクルを上下に変更すると、オシロスコープで測定されるデューティサイクル信号が位相シフトし、はるかに小さくなります。どこから探し始めればいいか、何かアイデアはありますか?

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎05-11-2026 02:30 AM
更新人: