FRDMで5つのSAIチャンネルすべてを有効にすることは可能でしょうか?あるいは、FRDM-MX95にはどのような制限があるのでしょうか?設定方法についても知りたいです。OSとしてはAndroid AutomotiveかYoctoを使う予定ですが、まだどちらにするか決めていません。
つまり、完全な機能を利用するにはSAI3しか選択肢がないということでしょうか?
デバイスツリーを表示して、各GPIOピンを好きなように変更できるGUIプログラムはありますか?
TDMモードに設定して、**オーディオ**をアナログ・デバイセズのADSP-21594に送信し、他の機器からの**オーディオ**入力とメイン出力をADSP-21594で処理させることは可能でしょうか?
sai3 tdmストリームからのオーディオ出力が何であるかご存知ですか?32/768ですか?
こんにちは、 @FlynHawaiian さん
SAI1-5は以下のパッドに接続できます
SAI1:
I2C2_SCL / I2C2_SDA
UART2_RXD
SAI1_TXFS / SAI1_TXC / SAI1_TXD0 / SAI1_RXD0
SAI2: IMX95_PAD_ENET2_XXX/IMX95_PAD_XSPI1_XXX
SAI3:
SAI4:
SAI5:
次に、FRDMのデバイスツリー構成(arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-frdm.dts)を見てみましょう。
| SAI モジュール | 現在、完全に多重化することは可能ですか? | 主な理由 |
|---|---|---|
| SAI1 | いいえ、部分的にだけです | 一部のSAI1 PADはlpi2c2で占有されており、 mqs1 |
| SAI2 | 基本的にいいえ | メインPADグループENET2_*はイーサネットとMDIOによって占有されています。 |
| SAI3 | はい、おすすめです | 関連するGPIO_IO PADは現在のDTSでは使用されていません |
| SAI4 | いいえ、部分的にだけです | メインPADグループENET2_*はイーサネットで占有されており、一部のXSPI1のPADはGPIO機能でも占有されている。 |
| SAI5 | いいえ、部分的にだけです | SD3_* usdhc3 / WiFi SDIO が使用されており、一部のXSPI1 PAD も使用されています。 |
よろしくお願いします、
志明