2362684_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2362684_ja-JP

2362684_ja-JP

PN7462 GPIO出力読み取りの問題(phhalPcr_GetGpioVal()使用時)

チームの皆さん、こんにちは。

私はPN7462を使用しており、phhalPcr_GetGpioVal()を使用して出力として構成されたLED GPIOピンを読み取ろうとしています。

uint8_t val = 0; phhalPcr_GetGpioVal(LED_RED, &val);

しかし、LED出力がHIGHの場合でも、APIは常に0を返します。

phhalPcr_GetGpioVal() は入力パッドの状態を読み取るだけの関数ですか?

PN7462の出力GPIOピンの状態や出力ラッチ値を読み取るための他のAPIはありますか?

よろしくお願いいたします。

開発ボードRe: PN7462 GPIO Output Read Issue Using phhalPcr_GetGpioVal()

こんにちは、 @uday_gowda さん

PN7642_MCUXpresso_SDK_02-15-006_PUB\boards\pnev7642fama\driver_examples\gpt の例を参照してください。そこにあなたが求めている答えがあります。

Re: PN7462 GPIO Output Read Issue Using phhalPcr_GetGpioVal()

参考資料をありがとうございます。

私はSDK NxpNfcRdLib_PN7462_v07.14.00_Pubを使用してPN7462AUを使用しています。

提示されたサンプル領域を確認しましたが、そこにもLEDに対するGPIO書き込み操作しかなく、GPIO出力読み出し操作は見当たりませんでした。

PN7462の出力GPIOの状態を読み取るためのAPIが存在するかどうか確認していただけますか?

Re: PN7462 GPIO Output Read Issue Using phhalPcr_GetGpioVal()

こんにちは、 @uday_gowda さん

次のような方法を試してみてはいかがでしょうか。

KaiLi_0-1778655256333.png


タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-14-2026 03:33 AM
更新者: