2362509_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2362509_ja-JP

2362509_ja-JP

imx8mplusでlibcameraをセットアップして使用する方法

libcameraソフトウェアのISPをimx8mplusボード上で実行して、その動作効率を理解する必要があります。公式のlibcameraドキュメントによると、ハードウェアISPとISIの両方でIMX8MPをサポートしています。ISIからすると、ソフトウェアISIだと思います。しかし、この手順を実行するためのドキュメント/ガイドは不明瞭で、非常に分かりにくい。私はlibcameraを使い始めたばかりで、それが具体的にどのように動作するのか、そしてこのソフトウェアISPの部分でどのように役立つのかについて、多くの疑問があります。GStreamerのbayer2rgb要素もテストしましたが、結果には満足していません。


当社のSOMはimx8mplusで、カーネルバージョンは6.6.52-compulab-4.1-g94ac18e782b4-dirtyです。

ありがとうございます。
ヴィシュヌS

i.MX 8ファミリ | i.MX 8QuadMax (8QM) | 8QuadPlusi.MX 8M | i.MX 8M Mini | i.MX 8M NanoRe: How to setup and use the libcamera on the imx8mplus
こんにちは、
 
libcameraをBSPに実装する方法については、 i.MX Linuxユーザーガイド 7.3.9章「Libcamera」 を参照してください。
 
参考までに、GitLab にオープンソースのリポジトリがあります。https://gitlab.com/ideasonboard/nxp/libcamera
Re: How to setup and use the libcamera on the imx8mplus

libcameraの正しいアップストリーム参照はhttps://gitlab.freedesktop.org/camera/libcameraです。また、ISPを持たないNXPデバイス向けにi.MX8MPやISI、SoftISPに対して非常に良好なサポートをしています。

しかし、6.6カーネルではi.MX8MPでlibcameraをサポートするには、6.6 NXP BSPにない追加のカーネルパッチが必要かもしれません。NXP BSPにこれらのパッチを追加できる https://git.ideasonboard.com/camera/meta-libcamera を始めましたが、これはFRDM-IXM8MPボード上でしかテストされていません。レイヤーにプラットフォームを追加するなら、どなたと協力してみたいと思っています。

マトリックスチャネルでコミュニケーションや質問をしたり、より直接的なlibcameraサポートを求めるメーリングリストに参加することもできます。

https://matrix.to/#/#libcamera:matrix.org

https://lists.libcamera.org/listinfo/libcamera-devel


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
2 weeks ago
Updated by: