2362495_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2362495_ja-JP

2362495_ja-JP

S32K324向けHSE FW API統合

私たちは、HSE-FWがインストールされているボード上でアプリケーションを実行したいと考えています。

当社のアプリは、HSE-FWがインストールされていなくても正常に動作します。しかし、HSE-FWをインストールした後、デバッガーエラーが発生し、ハードフォルトに移行します。HSE_FWがMCUにインストールされた状態でアプリケーションを実行するために、アプリケーション側でどのような処理が必要なのかを知りたいです。

この件に関する情報が記載されている文書やリンクがあれば、ぜひ共有してください。


ありがとうございます

アニル

Re: HSE FW API integration for S32K324

HSE FW「HSE_FW_S32K3XX_0_2_1_0」をインストールしました。

RTDバージョン:4.0.0.202401161212

アプリを起動した後、例外の詳細が表示されたエラー画面が表示されます。添付のスクリーンショットをご覧ください。

よろしくお願いいたします。

アニル

Re: HSE FW API integration for S32K324

こんにちは、

インストールされているHSEのバージョンとインストール方法をお知らせください。どのRTDバージョンを使用していますか?

リセット状態からデバッガーに接続して、レジスタの状態を確認し、障害の原因となったリセット箇所を特定できますか?

よろしくお願いいたします。

ジョン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎05-10-2026 02:44 AM
Updated by: