HI
根据 i.MX Linux 参考手册...有人能帮忙如何获得 SCH-89961 适配器卡吗。我的要求是将 RGB-IR 摄像机与 i.MX95 集成。或者其他与 i.MX95 兼容的 rgb-ir 摄像头?
此致
1.FRDM i.MX95 上的 OX05B1S + RPI-CAM-MINISAS
是的,但您还需要一根 FPC 电缆。
光有传感器是不够的。
2.Leopard Imaging LI-OX05B1S-MIPI-137H
它能与现有的 i.MX95 驱动程序一起使用吗?
是的,如果您使用的是 RAW MIPI 输出模式,而不是 ISP 处理输出。
3.500 万像素 RGB-IR GMSL2 摄像头(Jetson AGX Orin 类型)
它能在 i.MX95 上运行吗?
不,不是直接。不推荐使用。
4.预集成 ISP 的模块
我需要禁用 i.MX95 ISP 吗?
是 - 如果模块输出处理过的视频,则必须旁路或禁用 i.MX95 ISP。
您好@yipingwang
谢谢您的快速回复。请您提供以下补充信息。
1.我想使用OX05B1S传感器,购买传感器和RPI-CAM-MINISAS 是否足以集成到 FRDM i.MX95?我还需要 FPC 电缆吗?
2.意愿
LI-OX05B1S-MIPI-137H - Leopard Imaging Inc.
3.
用于 NVIDIA Jetson AGX Orin 的 500 万像素 RGB-IR 全局快门 GMSL2 摄像机 怎么样?
Leopard 和 e-Consystem 相机模块包含预集成的 ISP,这是否意味着我需要禁用 i.MX95 ISP?
请注意
恩智浦不希望客户使用 SCH-89961。取而代之的是使用 i.MX95 EVK 支持的标准 mini-SAS 或 FPC MIPI 适配器。
支持的替代品包括
|
adapter |
目的 |
|
rpi-cam-minisas |
FPC 摄像机 → 迷你 SAS |
|
IMX-MIPI-HDMI |
显示/输出 |
|
IMX-LVDS-HDMI |
显示/输出 |
i.MX95 ISP本机支持 RGB-IR 融合。
最著名的选择
|
传感器 |
供应商 |
说明 |
|
OX05B1S |
OmniVision |
官方支持 RGB-IR |
|
OS08A20 |
OmniVision |
使用与 OX05B1S 相同的驱动程序 |
|
AR0234 RGB-IR |
onsemi |
用于汽车视觉 |
|
OV2312 RGB-IR |
OmniVision |
全局快门(需要移植) |
OS08A20& OX05B1S 在 i.MX95 上使用相同的内核驱动程序,开箱即用。
预集成 RGB-IR 摄像头模块(更简单)
提供支持 Linux 的现成红外热像仪的供应商:
e-con 系统
示例:
非常感谢你的澄清。
还有一个问题,"22 针/15 针摄像头连接器 FPC 电缆"
是否可以单独购买。互联网搜索的结果有多种选择,因此要问。
您好@yipingwang
,能否请您检查并回复?我在 Arrow electronics 网站上看到多个传感器零件编号。请帮我确定 FPC 电缆的确切零件号和零件编号。
https://www.arrow.com/en/search-result.html?keyword=ox05b1s&currPage=1
致敬
我看到社区中与相机设置有关的主题还很少。谁能回答我的问题?感谢帮助...
您好@yipingwang和各位,
,我一直没有找到可以直接连接 RPI-CAM-MINISAS 适配器的基于 OX05B1S 的 FPC 摄像头模块,因此计划继续使用
由于这个模块没有内置的 ISP,我假设我也能正常工作...
如果您发现这种方法有任何重大问题,请提供您的意见。
我得出的结论是,尽管文档声称支持,但没有人尝试过将 RGB-IR 或 IR 摄像头与 i.MX93 或 i.MX95 配合使用。