2362392_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2362392_ja-JP

2362392_ja-JP

i.MX95搭載RGB-IRカメラOX05B1S

ハイ

i.MX Linux リファレンス マニュアルによると、SCH-89961 アダプタ カードを入手する方法を教えていただけますか。私の要望は、RGB-IRカメラをi.MX95に統合することです。または、i.MX95と互換性のある他のRGB-IRカメラはありますか?

akak1_0-1778230986123.png

よろしくお願いします。



Re: RGB-IR Camera OX05B1S with i.MX95

1. OX05B1S + RPI-CAM-MINISAS on FRDM i.MX95

はい、ただしFPCケーブルも必要です。
センサー単体では不十分です。

2. Leopard Imaging LI-OX05B1S-MIPI-137H

既存のi.MX95ドライバと互換性がありますか?

はい、ただしISP処理された出力ではなく、RAW MIPI出力モードを使用する場合に限ります。

3. 5MP RGB-IR GMSL2カメラ(Jetson AGX Orinタイプ)

これはi.MX95でも動作しますか?

いいえ、直接的には違います。お勧めしません。

4. ISPが事前統合されたモジュール
i.MX95のISPを無効にする必要はありますか?

はい、モジュールが処理済みのビデオを出力する場合は、i.MX95 ISPをバイパスまたは無効にする必要があります。

Re: RGB-IR Camera OX05B1S with i.MX95

こんにちは@yipingwang
迅速なご対応ありがとうございます。下記のご要望について、追加情報をご提供いただけますでしょうか。

1.OX05B1Sセンサを使用したいのですが、センサとRPI-CAM-MINISASを購入すればFRDM i.MX95に統合するのに十分でしょうか?FPCケーブルも必要ですか?

2. ウィル

LI-OX05B1S-MIPI-137H - Leopard Imaging Inc.このモジュールは既存のi.MX95ドライバでも動作しますか?

3. では
NVIDIA Jetson AGX Orin 用 5MP RGB-IR グローバル シャッター GMSL2 カメラ

Leopardとe-ConsystemカメラモジュールにはISPがプリインストールされていますが、これはi.MX95のISPを無効にする必要があるという意味でしょうか?
よろしくお願いいたします

Re: RGB-IR Camera OX05B1S with i.MX95
  • SCH-89961 Rev.Bは、 NXP社製のカメラアダプタボードです。
  • i.MX Linuxリファレンスマニュアルでは、接続に使用されるMIPI-CSIアダプタとして明示的に記載されています。
    • オムニビジョン OS08A20
    • オムニビジョン OX05B1S
  • これは市販製品ではありません(Mouser/Digi-Keyでは販売されていません)。
  • これは、NXPおよび一部のパートナー企業がEVKの検証のために社内で使用しています。
    SCH-89961は直接購入することはできません

NXPは、お客様がSCH-89961を使用することを想定していません。代わりに、i.MX95 EVKでサポートされている標準のmini-SASまたはFPC MIPIアダプタを使用してください。

サポートされている代替手段は以下のとおりです。

アダプタ

目的

RPI-CAM-MINISAS

FPCカメラ → mini-SAS

IMX-MIPI-HDMI

表示/出力

IMX-LVDS-HDMI

表示/出力

  • これらは公式のi.MX95カメラソフトウェアパックのドキュメントに記載されています。

RAW MIPI-CSI RGB-IRセンサ(推奨)

i.MX95 ISPはRGB-IR融合をネイティブにサポートしています

最もよく知られている選択肢:

センサ

ベンダ

備考

OX05B1S

オムニビジョン

RGB-IR、公式サポート対象

OS08A20

オムニビジョン

OX05B1Sと同じドライバーを使用します

AR0234 RGB-IR

onsemi

オートモーティブ ビジョンに使用される

OV2312 RGB-IR

オムニビジョン

グローバルシャッター(移植が必要)

OS08A20とOX05B1Sは、i.MX95上で同じカーネルドライバを使用してすぐに動作します

事前統合型RGB-IRカメラモジュール(より簡単)

Linux対応の既製RGB-IRカメラを提供するベンダー:

e-conシステムズ

  • RGB-IRカメラモジュール
  • センサーチューニングとISPサポート
  • ご要望に応じて、i.MX95のカスタマイズ対応も可能です。

例:

  • OV2312 RGB-IR
  • AR0830 RGB-IR
Re: RGB-IR Camera OX05B1S with i.MX95

こんにちは@yipingwang

ご説明いただき、誠にありがとうございます。

もう一つ質問ですが、これは「22ピン/15ピン カメラコネクタ FPC ケーブル」ですか?
別売りで購入可能です。インターネット検索では複数の選択肢が出てくるため、質問させていただきました。

Re: RGB-IR Camera OX05B1S with i.MX95

こんにちは@yipingwang
ご確認の上、ご回答いただけますでしょうか?Arrow Electronicsのウェブサイトで、センサの複数の部品番号を確認しました。正確な部品番号とFPCケーブルの部品番号を特定するのを手伝っていただけませんか?

https://www.arrow.com/en/search-result.html?keyword=ox05b1s&currPage=1

よろしくお願いいたします

Re: RGB-IR Camera OX05B1S with i.MX95
はい、これらの22ピン↔15ピンFPC(CSIカメラ)ケーブルは標準規格で入手しやすく、問題なく個別に購入できます。
Re: RGB-IR Camera OX05B1S with i.MX95

コミュニティ内でカメラの設定に関するスレッドがまだいくつか残っているのを見かけます。もしご存知の方がいらっしゃいましたら、私の質問にお答えいただけますでしょうか?ご協力ありがとうございます。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
1週間前
更新者: