NXPチームの皆さん、こんにちは。
私はNXPが提供するFlexbuildツールを使用して、このDebian13イメージを構築しました。
私はFRDM-IMX93 コネクティビティ WiFi 基本 実践形式 - NXPコミュニティに従って、FRDM-IMX93 用のアクセスポイントを設定しようとしています。
現在の状況としては、wpa_supplicantを使用してSTAとしてWi-Fiに接続することはできますが、FRDMボードをAPとして設定しようとすると、国や周波数帯域を設定できないためシステムが失敗し続けます。参考までに、最新版のwireless-regdbをインストール済みです。
他に依存関係や見落としているものはありますか?hostapd.confの設定方法については、ガイドに従いました。
こんにちは、 @TomC818
IW612をFRDM-I.MX93ボードと併用していますか?
Debian OSを使用している場合、ネットワークの設定にはNetworkManagerが使用されます。
国コードを含むアクセスポイントの設定には、hostapd.confを使用してください。
ぜひ試してみて、効果があるかどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
Christine。