EIS BMSを構築したい。秘密保持契約(NDA)以外でICとデータシートを入手する方法はないのでしょうか?これは個人的な研究目的です。
私は現在、韓国の忠南国立大学で修士号と博士号の取得を目指している学生です。
現在、BMSのハードウェア設計とファームウェアに関する包括的な研究を行っており、既存のICをNXP製のICに交換し、EIS機能を組み込みたいと考えています。
大学がNXPと秘密保持契約(NDA)を結んでいるかどうかは分かりませんし、それを確認する方法も知りません。私は普段DigiKeyからしか商品を購入しないので、このような情報を入手しようとしたのは今回が初めてです。もしご迷惑をおかけしたようでしたら、お詫び申し上げます。
#BMA7418 EIS BCC #BMA8420 EIS BCC #TAA3033 #FS26 PMIC
もし可能であれば、各ICのリファレンスファームウェアのソースコードも入手できますか?
貴社資料の中から[ホワイトペーパー]-EISがバッテリーシステムを廃止する、を拝見した後、ご連絡させていただきました。
パーク様、
大学がNDA(秘密保持契約)に署名しているかどうか不明な場合は、こちらから新しいチケットを作成してください。当社のNDA担当者が確認し、まだNDAが締結されておらず、お客様が署名を希望される場合は、その手続きについてご案内いたします。
関連するドキュメント、ハードウェア、ソフトウェアなどは、通常、製品ページで入手できます。以下のリンクをご確認ください。
BMA7418 、 BMA8420 、 TAA3033 、 FS26 。
文書は通常、機密情報として「安全な場所」セクションに分類されており、有効な秘密保持契約(NDA)を締結することでダウンロードできます。
ソフトウェアについては、各リンク先のソフトウェアセクションまでスクロールしてください。
ダウンロードオプションをクリックしてください。ソフトウェアドライバのページに移動します。
敬具、
ヨゼフ