编译出现以下情况
説明 リソース パス 場所 タイプ
make: *** [Sources/subdir.mk:37:ソース/遅延.o]エラー 1 s32k144_Demo_CANFD C/C++ 問題
make: *** [Sources/subdir.mk:37:Sources/font.o]エラー 1 s32k144_Demo_CANFD C/C++ 問題
make: *** [Sources/subdir.mk:38:Sources/key.o]エラー 1 s32k144_Demo_CANFD C/C++ 問題
make: *** [Sources/subdir.mk:38:Sources/main.o]エラー 1 s32k144_Demo_CANFD C/C++ 問題
make: *** [Sources/subdir.mk:38:Sources/oled.o]エラー 1 s32k144_Demo_CANFD C/C++ 問題
make: *** [Sources/subdir.mk:38:Sources/sys_cfg.o]エラー 1 s32k144_Demo_CANFD C/C++ 問題
make: *** 未完了のジョブを待機中.... s32k144_Demo_CANFD C/C++ 問題
こんにちは
私はS32 Design Studio for ARMバージョン2.2を使用しており、S32 Design Studio for ARM 2.2 - Update 1がインストールされています。Processor Expertコードを生成し、正常にコンパイルできます。
よろしくお願いします、
ロビン
-------------------------------------------------------------------------------
注記:
この投稿があなたの質問への回答になっている場合は、「解決策として承認」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- 最後の投稿から7週間はスレッドをフォローしますが、それ以降の返信は無視されます。
後日、関連する質問がある場合は、新しいスレッドを作成し、閉じられたスレッドを参照してください。
-------------------------------------------------------------------------------