2360952_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2360952_ja-JP

2360952_ja-JP

S32K566 IMCR 競合エラー
  • MCU: S32K566
  • MCALパッケージ:RTD 0.8.0(S32K5_RTD_0_8_0_D2512_ASR_REL_4_9_REV_0000_20251205)
  • ポートプラグイン: Port_TS_T40D85M8I0R0
  • ツール: EB Tresos / NXP MCAL ジェネレーター (McalGenerator_Nxp_S32K5-0.8.0)

説明:

Port MCALプラグインを使用して、S32K566の複数のADC0アナログ入力ピンを設定しようとしています。複数のADC0入力チャネルを設定すると、コードジェネレーターがIMCR競合エラーを報告します。


構成:

  • PCR 209 → モード: ADC0_ADC0_CH2_P2_IN (SIUL2_3のPORT209にマッピングされています)
  • PCR 226 → モード: ADC0_ADC0_CH4_P4_IN (SIUL2_3のPORT226にマッピングされています)

問題:

ADCピンが1つだけ設定されている場合、コード生成は成功しますが、IMCRインデックスは0と報告されます。2つ目のADCピンを追加すると、両方のピンがSIUL2_3上の同じIMCRインデックス0にマッピングされるため、IMCR競合エラーが発生します。

Port_S32K5_Resource.m ファイルを調べたところ、すべての ADC0 アナログ入力チャネルが IMCR マッピング 0 で定義されていることがわかりました。


この問題を解決するには、どのような設定変更が必要ですか?
これが既知のバグである場合、何か回避策はありますか?

Re: S32K566 IMCR Confilct Error

こんにちは、 @JaeHeonJeong さん。


S32K5はまだNPI(新製品導入)段階にあるため、専用のサポートチャネルをご利用いただくことをお勧めします。直接FAEサポートにお問い合わせいただくか、こちらのページ( https://support.nxp.com/s/?language=en_US )からチケットを送信して、地域のFAEチームに割り当ててください。あるいは、御社専用のプライベートなコミュニティスペースがあるのかもしれませんが、私にはアクセス権限がないので分かりません。

S32K5は、このコミュニティではまだサポートされていません。ご理解いただきありがとうございます。


よろしくお願いいたします。

ルーカス

Re: S32K566 IMCR Confilct Error

ADC0チャンネルは、異なるIMCRを持つ異なるIOピンに基づいている可能性があります。各IOピンは1つのIMCRに専用されているが、

K556の設定については、比較的新しいデバイスなのでよく分かりません。スクリーンショットを投稿してもらえますか?

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
3 weeks ago
Updated by: