2360332_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2360332_ja-JP

2360332_ja-JP

ライノス - 発売日は?

こんにちは、Yoctoの新しいリリースが間もなく登場しますが、wrynoseをサポートするmeta-qoriq BSPはいつ頃リリースされる予定ですか?コードベースを凍結する前に、新しいリリースに切り替えられるかどうかを計画する必要があります。

Re: Wrynose - relase date?

こんにちは、

NXPは 現在、 yocto - sdk マニフェスト での meta-qoriqの 使用 を含め Layerscape/QorIQ ワークフロー 向けの Kirkstone Mickledore Scarthgap などの リリース を 文書化/サポートしています

NXPは 一部 のコンポーネントの アップグレード に関して リリース 予定日 が 確定し た 際に、 その 旨 を 公表すること があり ます 。例えば 、 meta-qoriq ATF アップデートは 6.12.20-2.0.0-25Q2 予定されて いる 記載され ています したがって、 計画 に関する 回答 、 meta-qoriq BSP Wrynose サポート に関する 検証済みの 公開 スケジュール は あり ませ ん 。コード凍結の 決定が その サポート の 実装 に 依存する 場合 、 入手可能な ドキュメント では 、 それが 予定通り 利用可能 に なる と想定すること でき ません。


よろしくお願いします。

 

よろしくお願いします。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎05-10-2026 03:29 AM
更新人: