2360312_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2360312_zh-CN

2360312_zh-CN

iMX8MP MIPI DSI 至 HDMI 转换器(LT9611UXD)调出

您好,

我们设计了一款基于 imx8MP 的主板,用于使用 LT9611UXD 将 MIPI DSI 转换为 HDMI,但该芯片不断报告错误,例如 MIPI DSI 时钟不稳定和无法同步。

我们试图用 LT9611UXC 替换同一块主板上的 LT9611UXD,HDMI 有输出,但是换回来后 LT9611UXD 仍然无法工作。

能否请您指点一二?

1。恩智浦是否有 LT9611UXD 的解决方案或演示板?

2.恩智浦是否遇到过 MIPI DSI 时钟不稳定的问题?是如何解决的?

  

Re: iMX8MP MIPI DSI to HDMI Convertor(LT9611UXD) Bring Up

你好@杨志荣

希望你一切都好。


实际上,我们在 i.MX95 15mm x 15mm EVK DTSO 中使用了 LT9611UXC。

请看一看:

https://github.com/nxp-imx/linux-imx/blob/lf-6.12.y/arch/arm64/boot/dts/freescale/imx95-15x15-evk-lt...


对于 i.MX8MP,我们没有任何示例。

此外,您还可以使用 i.MX8MP 的原生 HDMI 来代替 LT9611UXD。


顺祝商祺!

萨拉斯

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎05-07-2026 02:36 AM
更新者: